Lourdes da Silva Gonçalves

Jubilandos ABB 2025 | 35 anos

 

 

Força, dedicação e empatia

Determinada e apaixonada pelo que faz, Lourdes da Silva Gonçalves, Substituta de Linha na unidade da ABB em Contagem, comemora sua trajetória de 35 anos na empresa, uma história marcada pela dedicação ao trabalho e empatia com as pessoas.

Lourdes nasceu e cresceu no campo, na cidade de Piranga, na Zona da Mata Mineira. Aos 18 anos, foi ser professora em uma escola rural em uma comunidade quilombola de difícil acesso. “Era uma região carente, de pessoas muito simples. Muitos eram analfabetos e não tinham confiança no próprio potencial”, lembra.

Em 1988, Lourdes decidiu mudar de cidade para também mudar de vida. “Eu pensava em ir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, mas minha cunhada me convenceu a ir para Belo Horizonte. Foi uma escolha sensata porque eu continuei perto dos meus pais e familiares”.

Um dia chuvoso

Na capital mineira, Lourdes conseguiu emprego em uma pequena empresa de transformadores, trabalhando no isolamento de bobinas por um ano e oito meses, até perceber que não havia possibilidade de crescimento. Como sempre desejou mais para sua vida, ela decidiu buscar novas oportunidades. E foi em um dia chuvoso que sua história mudou. “Eu estava em Contagem e passei em frente a uma empresa com uma fila enorme na porta. Perguntei a um senhor o que era aquilo e ele me disse que era um processo seletivo da GE. Ele era o porteiro da empresa, se chamava Jair. Eu nunca esqueci seu nome porque se não fosse por ele, talvez eu não estivesse na empresa hoje”.

Com a roupa encharcada pela chuva, Lourdes pensou em voltar para casa, mas a insistência do porteiro a convenceu a não deixar para depois. “Preenchi uma ficha e fui chamada para conversar com o gerente. Expliquei que estava desempregada e que aquela poderia ser a oportunidade da minha vida. Ele me entrevistou e pediu que eu fosse em casa trocar a roupa molhada para retornar e começar um teste de três dias. Não pensei duas vezes. Nesse dia, nem almocei, só queria agarrar aquela chance”, relembra.

No segundo dia de teste, ao ser chamada pela gestão, Lourdes pensou que não havia sido aprovada. Para sua surpresa, ela seria efetivada. Assim, em 1990, iniciou sua jornada na GE como Ajudante de Produção.

Dedicação faz a diferença

Lourdes começou lixando disjuntores, trabalho que ela encarava com prazer. Quando terminava, ia para a linha de montagem para aprender algo novo. “Nada acontece sem esforço, dedicação e vontade de aprender”.

Esse espírito acompanhou Lourdes durante toda a sua jornada na empresa. Sempre dedicada, foi ampliando seu conhecimento, conquistando confiança e assumindo novas responsabilidades, até receber da sua gestora a missão de treinar e acompanhar as pessoas que estão iniciando no setor. “Ensinar é prazeroso e eu me vejo em cada um que está começando. Lembro de mim lá atrás, de quando precisei de apoio. Essa troca é empatia, é respeito e compromisso com as pessoas”.

Em 2018, veio a transição da GE para a ABB. A mudança trouxe apreensão, mas também boas descobertas. “A ABB se mostrou uma empresa fantástica, íntegra, preocupada com as pessoas. Os gestores dão apoio, o pessoal da Engenharia e do Controle de Qualidade são excelentes, e o RH é maravilhoso, está sempre presente. Aqui todos têm oportunidade de crescer, basta querer”.

A vida pessoal também foi marcada por um episódio inesquecível: “Eu estava grávida. Tinha terminado meu turno às 14h30 e fui fazer um exame pré-natal. A médica me olhou e disse: ‘É hoje que sua filha vai nascer’. Ainda bem que minha mãe estava comigo. Fui para casa, me arrumei e segui para o hospital. Às 21h30, minha filha nasceu, saudável e forte”, conta emocionada. 

Com a maternidade, a força de Lourdes só aumentou. “Eu trabalhava no meu turno, fazia horas extras para pagar a prestação do meu apartamento e ainda encontrava tempo para me desenvolver. Cheguei a fazer um curso de cuidadora de idosos. Gosto de aprender.”

Hoje, Lourdes olha para sua trajetória com orgulho e gratidão. “Nunca senti cansaço. Sinto força espiritual e física e prazer em trabalhar. A ABB é inovadora, humana e me proporcionou reconhecimento ao longo de todos esses anos. Foi graças à empresa que pude oferecer à minha filha uma boa formação acadêmica. Hoje, ela é uma gestora!” E Lourdes deixa um conselho para quem está começando: “Tenha um objetivo, aprenda tudo o que puder para não perder a oportunidade de crescer. A dedicação faz a diferença.”

Comente essa e outras histórias junto conosco em nossas mídias sociais!

Conheça outros Jubilandos ABB

Select region / language