‘Mar calmo não faz bom marinheiro’
Rogério Vieira Iennaco estudava Ciências Contábeis quando começou a estagiar na área financeira da GE há três décadas. A ideia era adquirir experiência por, mais ou menos, um ano e rumar para outros desafios. Mas seis meses foram suficientes para ele ser efetivado e zarpar rumo a uma carreira que deu sentido à sua vida. Para saber como tudo aconteceu, embarque nessa história!

Do posto de estagiário, em 1993, para o cargo atual de Controller de Manufatura, Rogério navegou com destreza e competência por várias áreas do setor financeiro da empresa. “Fui efetivado como Analista Contábil, atuei como líder do Contas a Pagar, trabalhei na área de Ativo Fixo e também com Importações e Custos”, relembra. Ao rever sua jornada, Rogério tem a certeza de que não precisava mudar de empresa para viver novas experiências e aprendizados. “Todos os dias eu vivencio diferentes oportunidades e desafios, não tem monotonia. E isso é bom, porque se não somos desafiados, não evoluímos. Eu acredito que esse é um dos fatores para eu permanecer até hoje na ABB”.
Para Rogério, um ambiente de trabalho propício à inovação, onde haja confiança e diretrizes claras, também contribu para o aprendizado contínuo. “O clima na área financeira é leve, amigável, com abertura para expor novas ideias, ouvir e dar feedback. Além disso, temos bem internalizados os valores que a empresa prega e que norteiam nossas decisões e forma de atuar”.
Com respeito às leis do país e às normas de boa conduta pregadas pela empresa, Rogério seguiu navegando ‘de vento em popa’ mesmo em mares agitados. “Vivenciei muitas mudanças na empresa ao longo dos anos. Mas elas foram inevitáveis e especialmente importantes para estarmos onde chegamos hoje”, analisa. E Rogério vai além: “É preciso aceitar as mudanças e saber se adaptar. Procuro sempre pautar minhas ações pela ética e pelo respeito, olhando para o horizonte para optar pelo caminho que for melhor para a empresa”.
Integridade e confiança acima de tudo
Ainda sobre mudanças, Rogério acompanhou a chegada de novos conceitos e viu novos costumes serem adotados na empresa e, especificamente, em sua área de atuação. “Eu diria que o cuidado com as pessoas, com as relações interpessoais e o avanço da tecnologia trouxeram os maiores impactos. Ao longo do tempo, a forma de atuar da gestão foi sendo aprimorada, até se tornar mais direta e acessível. Por sua vez, a tecnologia evoluiu e agilizou muitas tarefas, liberando tempo dos profissionais para serem mais produtivos e estratégicos. Processos que eram manuais, trabalhosos e envolviam muito papel, passaram a ser digitais e mais ágeis. Muita coisa mudou”, compara. Mas de uma coisa ele tem certeza: “O que não mudou e não deve nunca mudar são as regras de boa conduta. A empresa está estruturada em pilares de atuação e controles internos robustos, rígidos, que não deixarão de existir”.
Realização profissional e pessoal
Todas as pessoas que navegaram com Rogério por esses anos de empresa marcaram sua trajetória. “Cada uma, a seu modo e por motivos diversos, faz parte da minha história. Elas foram e são importantes no meu crescimento. O convívio que tenho o privilégio de desfrutar me ensina diariamente a ser uma pessoa melhor e um profissional mais preparado”.
Para Rogério, estar até hoje onde sua carreira começou é a materialização de um desejo inspirado pela família. “Cresci vendo o exemplo dos meus pais e dos meus irmãos, todos com trajetórias longas nas empresas por onde passaram. Completo 30 anos de carreira realizado na profissão que escolhi e também na vida, porque tudo o que eu conquistei foi trabalhando aqui”.
Para quem chega à ABB, Rogério dá algumas coordenadas: “Siga sua trajetória profissional com paciência e dedicação. Tenha calma, porque bom ou ruim, tudo passa, e o melhor acontecerá a seu tempo. Tentar apressar as coisas trará frustração. É importante passar por todas as etapas profissionais para superar vários desafios e dificuldades, são valiosas oportunidades de crescimento e desenvolvimento”.
Obrigada por compartilhar sua rota profissional Rogério!