Elevação Artificial

1440Untitled

MANTER O FLUXO CONSTANTE EM CONDIÇÕES VARIÁVEIS DE POÇO CONTINUA SENDO UM DESAFIO FUNDAMENTAL

Mudanças nas condições dos poços podem levar a vazões instáveis e redução da produção de petróleo. À medida que a pressão do reservatório cai ou as características do fluido mudam, o bombeamento em velocidade fixa pode resultar em sustentação ineficiente, desgaste excessivo ou até perda de saída.

Os acionamentos de velocidade variável (VSDs) ACS880 da ABB trazem controle inteligente aos sistemas de bombeamento de óleo ao ajustar continuamente a velocidade do motor com base nas condições em tempo real no fundo e na superfície. Seja a aplicação envolvendo uma bomba de haste, bomba de cavidade progressiva ou ESP, os acionamentos ABB ajudam a manter as vazões estáveis — otimizando a recuperação de óleo enquanto protegem os componentes do sistema. Para métodos de elevação acionados por superfície, como bombas de hastes e bombas de cavidade progressiva, o ACS880 funciona perfeitamente com motores IEC de baixa tensão, proporcionando operação eficiente e confiável.

Recursos de controle embutidos, como lógica dedicada de controle da bomba de hastes e resposta adaptativa de torque, reduzem a necessidade de intervenção manual. Isso significa menos tempo de inatividade, menos problemas de manutenção e mais óleo — com menos energia desperdiçada. Em aplicações onde motores IEC de baixa tensão são utilizados, o resultado é uma solução de elevação artificial bem integrada e de alto desempenho.

Ao tornar os sistemas de elevação artificial mais inteligentes e responsivos, o ABB ajuda os operadores a aproveitarem ao máximo cada poço, mesmo com as condições evoluindo.

 

 

MAXIMIZE SUA PRODUÇÃO COM ACIONAMENTOS DE ELEVAÇÃO ARTIFICIAL ACS880

Em uma operação de elevação artificial, prever mudanças ocorrendo nas condições do poço de petróleo pode ser difícil. Nossos acionamentos de frequência variável ACS880 monitoram e controlam com precisão a velocidade do motor de PCP, ESP e bomba de hastes de acordo com as condições do poço em constante mudança. O uso de nossos drives gera economia de custos no lado operacional, ao mesmo tempo em que otimiza o desempenho do sistema ao longo de toda a sua vida útil.

Veja como você pode valorizar suas oportunidades com os drives ABB

Fluxo instável, backspin e slugs de gás não precisam parar sua operação. ESPs operam em profundidade no fundo do poço e são críticos para produção em alto volume, mas também vulneráveis a perturbações no fundo do poço. Com proteção embutida e recursos de reinicialização automática, seu sistema ESP permanece funcionando de forma confiável — mesmo nas condições mais imprevisíveis.

88888Untitled

 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

Evite surpresas com o controle inteligente da bomba

Nossos acionamentos de frequência variável ACS880 (VFD) monitoram e controlam com precisão a velocidade do motor da bomba para detectar e evitar falhas prematuras e pausas de manutenção não programadas.

Reduzir o consumo de energia

O software dedicado de controle inteligente para PCPs, ESPs e bombas de hastes pode ser ajustado com precisão para garantir a produção máxima de óleo enquanto minimiza o consumo de energia.

Estender a vida útil da bomba

Componentes robustos de acionamento e controle adaptativo do motor trabalham juntos para reduzir a tensão mecânica e estender o tempo entre as revisões completas.

Cubos ABB OEM ao seu serviço

Desde configurações de drive e softwares personalizados até armários personalizados e a marca corporativa completa, os Hubs OEM ABB Motion tornam-se seu parceiro prático na construção da solução ideal de elevação artificial.

Configuração rápida com controle de bomba embutido

Software de controle pré-projetado para bombas de hastes, bombas de cavidade progressiva e ESPs está disponível diretamente nos acionamentos ACS880 — tornando a comissionamento mais rápida e a sintonia mais fácil.

Mantenha o controle, mesmo de longe

Dados em tempo real com acesso remoto ajudam você a entender como seu sistema funciona — e a responder mais rápido quando algo muda.

INSIGHTS E RECURSOS

Screenshot_2026-09-01_152130_300kb

Campo de Petróleo Digital Cresce com Elevação Artificial Inteligente

A elevação artificial é usada em cerca de 950.000 poços ao redor do mundo para melhorar as taxas de produção quando a pressão natural é insuficiente para empurrar o petróleo para a superfície. Produtos como bombas de haste, bombas progressivas de cavidade (PCP) e bombas submersíveis elétricas são usados para aumentar o fluxo de petróleo bruto de um poço. A força motriz de todas essas bombas são os motores.
60000Picture1

Desempenho aprimorado do motor de acionamento progressivo do topo da bomba com VFD

A General Magnetic (GM) de Calgary, Alberta, Canadá, desenvolveu um grande motor MagnoDrive Permanent Magnet PCP Top Drive de 85 cavalos de potência que aciona bombas de cavidade progressiva (PCP). Embora um motor de ímã permanente seja inicialmente mais caro do que um motor de indução comparável, ele consome significativamente menos energia, permitindo que a diferença inicial de custo seja compensada no início de seu ciclo de vida.
60000Picture1
90Picture2

Bomba Centrífuga Submersa (BCS)

Os acionamentos Ultra-Low Harmonic (ULH) ACS880 da ABB compensam ativamente as variações de carga, reduzindo a distorção de corrente e o torque ripple para melhorar eficiência, durabilidade e longevidade do ESP, além de diminuir as necessidades de manutenção.

VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA INOVAR NO FUTURO?

Quando precisão, confiabilidade e velocidade são importantes, você precisa de um parceiro que entenda suas necessidades. Com uma rede global e visão local, nossos especialistas transformam o amplo portfólio de produtos padrão da ABB em soluções práticas e de alto desempenho, adaptadas às suas necessidades.

292 161103

Uma rede global com expertise local para as melhores soluções

Acesso exclusivo à nossa vasta expertise no domínio para maximizar o desempenho das suas máquinas.

4

Entre em contato com a ABB para suporte de vendas e técnico

Envie sua solicitação para entrar em contato com nossos especialistas e obter informações sobre produtos, solicitações de vendas ou suporte técnico.

Select region / language