Treinamento de IEDs - Relion 615, 620 e RIO600 - Intermediário

O programa de treinamentos gratuitos visa atender à uma demanda de empresas e profissionais que tenham interesse em trabalhar com os produtos ABB ou já possuem o equipamento e querem melhorar o conhecimento da equipe e potencializar a aplicação.


Há uma quantidade de vagas limitadas para o treinamento, portanto definimos algumas regras, para permitir que o treinamento tenha um alcance maior, atendendo o máximo possível de pessoas e empresas.

1. É permitido um número máximo de 2 participantes por empresa por evento. Caso deseje incluir mais pessoas no treinamento, este podem fazer a inscrição normalmente, havendo vagas, podemos convidá-los normalmente.

2. Mesmo sendo permitido até 2 pessoas por empresa, não é garantido ambas as vagas. De acordo com a demanda, podemos limitar à 1 vaga por empresa no evento, considerando a ordem de cadastro. Caso a demanda ainda esteja muito grande e o participante seja de uma empresa treinada recentemente, será avaliado a possibilidade de troca de datas.

3. Caso o participante convidado não compareça ao treinamento, a empresa perderá prioridade para o próximo treinamento. É importante entender que as vagas são limitadas e precisamos do comprometimento.

4. O certificado e o material do treinamento somente é entregue aos que participam de todo conteúdo e após o preenchimento da pesquisa de satisfação.

5. Deve-se comparecer no primeiro dia, 20 minutos antes do início, pois há um procedimento de segurança e integração obrigatório.

6. Os participantes devem trazer computador com permissões de administrador e programa PCM600 instalado. Esta solicitação é para que não ocorram atrasos ou menor aproveitamento do conteúdo por termos que instalar o software na hora. No convite, serão enviadas instruções de instalação e links.

7. O último dia de treinamento tende a acabar um pouco mais cedo, de acordo com a evolução do mesmo. Assim, liberamos mais 1h de laboratório para continuar com a prática e aproveitar o laboratório.

8. Haverá um e-mail de confirmação da inscrição e orientações no máximo 15 dias antes do evento.

9. O evento ocorre na unidade da ABB de Sorocaba. A ABB fornece almoço no próprio restaurante.

Informaciones Generales

Conteúdo Programático

  • O treinamento aborda as seguintes linhas de equipamentos: 615, 620, e RIO600.

  • Há também conteúdo introdutório sobre sistemas de automação de subestações e novos equipamentos no mercado. Exemplificando uma comunicação GOOSE e os conceitos de process bus e merging unit.

  • Trata-se de um treinamento teórico e prático, utilizando o laboratório de IEDs ABB, onde os participantes têm a oportunidade de interagir com os equipamentos e programar os mesmos, tirando possíveis dúvidas.

  • Ao final do treinamento o participante deve ser capaz de desenvolver configurações de todos os equipamentos informados, fazer ajustes e parametrizações, criar os diagramas lógicos, encontrar as informações na documentação, operar o equipamento via frontal, acessar lista de eventos, registros de falhas, oscilografias, programa de configuração PCM600, HMI web, Conhecimentos básicos de IEC61850 e comunicação.


 

Público-alvo


  • O programa de treinamentos gratuitos visa atender à uma demanda de empresas e profissionais que tenham interesse em trabalhar com os produtos ABB ou já possuem o equipamento e querem melhorar o conhecimento da equipe e potencializar a aplicação.

Carga Horária

  • 16 horas.

Local


Este treinamento é ministrado na Unidade ABB de Sorocaba.

ABB Sorocaba

Rodovia Senador José Ermírio de Moraes, 548,

Sorocaba - SP, Brazil

Clique aqui para se Inscrever

Select region / language