Segurança da sua casa

SmarterSecurity_Header_1183x353

Tudo sob controlo, onde quer que você esteja

Tornar os edifícios mais inteligentes é muito mais do que controlar remotamente a temperatura ambiente ou controlar automaticamente a iluminação. Um sistema totalmente integrado não só lhe oferece conveniência, como também torna os seus edifícios mais seguros, mais eficientes em termos energéticos e poupa dinheiro. Além disso, o software ABB Ability ™ oferece uma visão geral completa dos seus edifícios  inteligentes em qualquer lugar, a qualquer momento.

SmarterPropertySafety_EmergencyLighting_390x195

Iluminação de emergência

Junte-se a nós um passo à frente em segurança. Independentemente de estar a planear, instalar, gerir ou renovar a iluminação de emergência, os nossos produtos, sistemas e serviços sempre oferecem soluções inteligentes, avançadas e altamente amigáveis ao utilizador. Desde edifícios de escritórios, hotéis, escolas, hospitais, estádios, fábricas e estações de comboios, a nossa iluminação de emergência oferece proteção 24 horas a si, aos seus visitantes e funcionários.

» AS NOSSAS SOLUÇÕES

Proteção contra sobretensão

Relâmpagos ou interrupções de rede podem causar grandes danos aos sistemas de TV, vídeo e hi-fi. A ABB protege os seus dispositivos eletrónicos de maneira eficaz contra sobretensões. A maioria dos casos de danos remontam de flutuações imprevistas de tensão nas redes de energia elétrica e nos cabos telefónicos, de TV e de rádio ou nas linhas de bus na automação de edifícios. É por isso que a proteção fiável contra sobrecargas e surtos deve incluir todos os possíveis acessos. Protege não apenas contra danos à propriedade e perda de dados, mas também contra possíveis incêndios e ferimentos a pessoas. Os dispositivos de proteção contra surtos da ABB com tecnologia QuickSafe detectam aumentos de temperatura muito rapidamente e protegem os seus sistemas eletrónicos caso a temperatura atinja valores que são considerados perigosos. Por meio de um sistema de backup integrado, o dispositivo de proteção contra surtos ainda oferece segurança abrangente, mesmo no final de sua vida útil.

» SOLUÇÕES MODULARES PRO-M

» SOLUÇÕES PARA MERCADOS UL E IEC

SmarterPropertySafety_Overvoltage_390x195
SmarterPropertySafety_GroundingLighting_390x195

Proteção contra descargas atmosféricas 

As soluções ABB de proteção contra descargas atmosféricas são feitas para indústria, comércio e serviços públicos, abrangendo os padrões IEC/EN, NFC, UL e NFPA. Com Centros de Pesquisa e Design na França, Reino Unido e EUA, garantimos que os nossos produtos e serviços atendam da melhor forma às necessidades dos clientes para proteger a vida, a propriedade e os sistemas eletrónicos contra os perigos das correntes de raios e de falhas de descarga à terra. Beneficia das nossas soluções de proteção contra descargas atmosféricas devido à maior segurança com produtos compatíveis com código, componentes fabricados fiáveis e de elevada qualidade, baixos custos de instalação por meio de design inteligente, suporte de serviços e consultoria técnica.


» PROTEÇÂO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS


» AS NOSSAS SOLUÇÕES

Proteção contra falhas de corrente e arco

Aprendemos desde cedo que os aparelhos elétricos devem ser manuseados com cuidado, por exemplo, para não misturar eletricidade e água. O mau uso e o manuseio incorreto de aparelhos elétricos podem levar a danos e ferimentos, portanto, há ainda mais a considerar para manter a sua habitação e as pessoas seguras. Curto-circuitos e sobrecargas podem afetar o circuito elétrico, resultando em danos na instalação elétrica.
Com os disjuntores miniatura (MCB) pode proteger as suas instalações contra essas ameaças, garantindo fiabilidade e segurança para as operações. Dispositivos de corrente residual (RCD) garantem que as pessoas estejam protegidas contra contato indireto com a eletricidade. A cada ano, muitos incêndios começam devido a falhas na instalação elétrica, e geralmente ocorrem como resultado de falhas de arco perigosas. Detectando antecipadamente essas falhas de arco e desligando os dispositivos de detecção de falta de arco de circuito (AFDD) afetados, oferece proteção fiável e completa para pessoas e bens valiosos em qualquer tipo de edifício.

» AS NOSSAS SOLUÇÔES

SmarterPropertySafety_Protection_390x195

 

Descubra mais

SmarterMobility_292x146
e-mobility

  • Contacte-nos

    Submeta o seu inquérito e nós contatá-lo-emos

    Contacte-nos
Select region / language