CNMOT Header image 1183x353

上海ABB电机有限公司

上海ABB电机有限公司成立于1996年2月,是专门生产和销售低压交流三相异步电动机(机座号71-400毫米)的企业。

公司提供符合IEC标准的各种电机,可满足不同行业需求,其产品包括标准电机、变频电机、船用电机、隔爆电机、无火花电机、烟道电机、双速电机、制动电机、外转子电机、磨头电机。并可提供按客户要求设计的特殊电机,所有设计均可达到客户的严格要求。同时,公司可提供具有不同绝缘规格,并能满足不同电压和频率要求的各种电机。公司主要OEM客户是空调风机、港机及起重机、泵业、减速机、机床、纺织机械、玻璃机械、船用、电厂辅机、电路板机械等行业领先企业。项目覆盖:电厂、制浆造纸、石化、冶金、船舶、港口、建筑、水泥、机场等。目前,公司生产的45%的电机通过ABB国际销售网络出口国外,主要是欧洲市场。

作为中国较早获得ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证的中小型电机制造厂。上海ABB电机有限公司以其良好的管理和先进的技术,向客户提供高效可靠的ABB产品和服务。

Select Language
  • 中文
  • English
Select region / language