赛博积木——基于贝加莱“两栖型”操作系统的AI控制应用
智能制造的发展,需求越来越具有挑战,传统的自动化系统,不能满足智能制造中多学科的融合,机器自动化领域的一些应用正趋向于需要PLC传统任务之外的解决方案。这些应用程序可以使用诸如JavaScript、Python、C++等编程语言来构建经得起未来考验且功能强大的系统, IT 和 OT 的融合,是必然的趋势。
贝加莱的交叉型操作系统exOS能使Linux软件融入工业控制系统Automation Studio,从而实现实时环境和非实时环境的结合,提供最先进的自动化解决方案。
在exOS的帮助下,使用者还可以开发Linux软件使其以接近实时的速度在机器上运行,并探索以下可能性:
- 执行图像识别
- 执行机器学习模型
- 部署复杂的路径规划算法
- 人工智能优化循环
- 管理高级数据库
- 建立云连接
参赛对象
-
中国大陆及中国香港、澳门、台湾地区的各高等院校全日制在校生(含海外高校留学生)
-
参赛者可以个人或团队的方式参加比赛。每支队伍最多3名队员,同时须配备1至2名导师
-
组队参赛者每组须选出一名队长,负责团队报名和提交解决方案
任务说明
本赛题参赛者需要在Linux环境下运用AI智能算法进行图像处理,将主办方给定的图像拆分成若干不同颜色与规格的积木,而后通过合理规划,在确保相似度最大化时实现最小积木使用量。最终基于贝加莱Automation Studio软件实现对执行机构的逻辑及运动控制编程,将积木拼装成原始图像。
本次大赛的参赛选手需要使用贝加莱软件Automation Studio V4.12完成赛题,下载链接如下:
https://br-community.com/downloadDis/70
贝加莱软件Automation Studio V4.12使用教程扫下图二维码:
作品提交内容
-
软件代码打包文件(含AS项目、Linux源代码、可视化文件等);
-
方案设计和结果展示文档(格式不固定,Word、PPT均可);
作品提交要求
-
发送到:academy.cn@br-automation.com
-
邮件主题:题目+队长姓名+学校+电话 (学生信息需与注册信息一致)
-
邮件附件:请使用QQ邮箱的文件中转站并从QQ邮箱发出为佳。
参赛作品评分因素
1.创意新颖性:30%
2.创意的性能指标:30%
3. 创意的可行性:20%
4. 作品PPT&答辩(决赛):20%
赛程安排

技术支持与直播答疑
1.官方技术答疑
完成赛题过程中遇到任何技术问题均可登录贝加莱社区,进入“问答社区”进行提问,会有工作人
员及时解答,工作时间:9:00-17:00。
PC端:www.br-education.com
手机端:
2.消息通知及参赛选手间日常交流在QQ群中进行,请按照“姓名+学校”格式申请加入本分赛交流QQ群(QQ:329289710)。

3.直播互动安排
奖项及奖品
1. 比赛设一、二、三等奖及优秀奖

2. 一、二、三等奖获奖团队学生将获得现金奖励,所有获奖团队学生及其导师均颁发ABB(中国)有限公司及中国自动化学会联合签发的获奖证书。
3. 如符合ABB贝加莱招聘岗位要求,获奖者有机会获得实习生机会或应届生校园招聘优先面试权,限使用一次。
4. 获奖团队代表将有机会获邀参加: