2025创新大赛KV_1280×500_228kb

智创工坊——基于AppStudio的工业智能应用小程序创新开发

赛题介绍

本赛题聚焦工业场景智能化升级,参赛者需基于ABB机器人AppStudio开发平台,设计一款轻量化、高实用性的工业智能应用小程序控制机器人。通过AppStudio的图形化编程与模块化功能,结合机器人实际应用需求,进行创新功能开发,实现设备状态实时监控与远程控制、工艺参数智能优化、故障诊断预警推送等功能,要求作品需深度融合机器人控制逻辑与移动端交互特性,充分发挥小程序的便捷性与灵活性,以提升工业现场效率、降低运维成本等。 

背景

工业4.0的深化推动制造业向智能化、柔性化方向加速转型,开发工具的易用性与集成能力成为企业数字化转型的关键。AppStudio作为ABB推出的新一代工业智能开发平台,凭借其拖拽式界面设计、多设备兼容性、云端资源库及JavaScript扩展功能,显著降低了工业应用开发门槛,同时支持数字孪生、AI算法集成与跨平台协同。为激发开发者利用AppStudio探索工业场景的创新潜力,本赛题聚焦AppStudio平台,鼓励参赛者设计具有实际价值的工业智能应用小程序,实现更简易方便的调试操作。 

参赛作品需围绕“基于AppStudio的工业智能应用小程序创新开发”的主题展开,参赛者包括但不限于使用AppStudio和RobotStudio仿真软件进行设计。 

赛题要求:参赛作品需围绕“基于AppStudio的工业智能应用小程序创新开发”的主题展开,参赛者包括但不限于使用AppStudio和RobotStudio仿真软件进行设计。


赛题题目
(100%):开放性工业创新应用小程序开发
1. 结合AppStudio的多设备兼容性与JavaScript扩展功能,自主定义工业场景解决方案。
2. 需体现创新性、实用性,并通过RobotStudio仿真验证核心功能的可行性。
3. 提供完整的用户交互设计及实际应用场景的价值分析。



如组队参赛,请队长填写注册报名页。队长报名成功后,进入“成员信息”页面添加组员及导师。点击 我要报名或扫描下方二维码报名参赛

参赛对象

  • 中国大陆及中国香港、澳门、台湾地区的各高等院校全日制在校生及高职、中职学生(含海外高校留学生);

  •   参赛者可以个人或团队的方式参加比赛。每支队伍最多2名队员,同时须配备至少1名导师;

  •   组队参赛者每组须选出一名队长,负责团队报名和提交解决方案。

任务说明

  •  使用AppStudio和RobotStudio进行协同开发,设计并实现工业智能应用小程序。
  • 作品需深度融合机器人控制逻辑与移动端交互特性,支持实时数据交互与远程控制。

  • 开发内容需包含完整的仿真验证流程,确保功能在实际工业场景中的适用性。

  • 该设计为自主首次开发,尚未以其他方式公开发表,且不侵犯他人知识产权。 

作品提交内容及要求

1. 提交内容: 

  • 详细设计文档(包括功能设计、技术实现、仿真验证过程、测试结果等)。 
  • AppStudio工程文件、RobotStudio仿真工作站文件及配套代码。 
  • 演示视频(含功能展示、关键环节讲解、仿真动态效果等)。 

2. 提交方式: 

  • 发送至:abb-cup-robotics@qq.com
  • 邮件主题格式:题目编号+队长姓名+学校+联系方式(学生信息需与注册信息一致)。

评分标准

题目评分说明: 

1.  创新性与工业应用价值(20%) 

2.  技术实现的复杂度与稳定性(30%) 

3.  小程序界面友好度与功能完整性(40%) 

4. 文档编写及视频是否清晰明了,包括系统搭建过程、控制场景设计、测试结果等方面的详细说明(10%) 

    奖项及奖品

    1. 比赛设一、二、三等奖

    2. 所有获奖团队及其导师均颁发ABB(中国)有限公司及中国自动化学会联合签发的获奖证书及ABB精美礼品。 

    3. 一等奖队伍将额外获得ABB认证的Senior Development Engineer高级开发工程师证书;二、三等奖队伍将额外获得ABB认证的Development Engineer开发工程师证书;一二三获奖队伍指导老师将额外获得ABB认证的APP STUDIO开发指导老师认证。 

    4. 荣获一、二等奖的每支队伍将获得官方RobotStudio实战训练营一周。

    5. 如符合ABB招聘岗位要求,获奖者优先获得ABB实习生职位。 

    6. 一、二等奖获奖团队代表将有机会获邀参加:

    • ABB高级专家讲座 
    • 9月下旬在上海举办的中国国际工业博览会现场颁奖并参观ABB展台 

    资源下载

    1. AppStudio(版本:1.0):百度云链接 :https://pan.baidu.com/s/1EjFgWi6ayJ1bMbH6AQDXrQ 提取码: tdg3 

    2. RobotStudio(版本:2025.01):百度云链接 https://pan.baidu.com/s/1kfkXvN1BqhGjE40I3SVzMg提取码: ideh 

        RobotStudio授权密钥在报名审核成功后,将发送至队长报名注册邮箱 

    3. RobotWare(版本:7.18):百度云链接 https://pan.baidu.com/s/1G6VTSmQgE3Mbxx5u-X6qiw提取码: i33w 

    在线培训视频

    1. AppStudio使用参考(扫描二维码观看)

     

    2. RobotStudio使用参考(扫描二维码观看) 

     

    3. ABB机器人实操与应用技巧(OmniCore版)使用参考(扫描二维码观看)

     

     

    赛程安排

    QQ交流群及线上答疑

    • 所有注册参赛选手请按照“姓名+学校名”的格式提交入ABB杯智能技术创新大赛QQ群(QQ: 1002098673)

    • 线上培训链接等赛事信息将通过QQ群发布

    • 赛事或赛题相关问题请发送至QQ群,主办方技术专家或工作人员将及时解答

     

     

     

     

    Select region / language