2026ABB杯大赛KV260310_网页版(1)

智储优控—基于AI算法及智能控制的立体仓储仓位优化

背景 

ABB运动控制事业部在全球电机和变频器领域具有技术优势,是加速创建更高效和可持续发展未来的核心力量。我们不断创新,拓展技术疆界,为客户、行业和社会提供节能增效、脱碳和循环经济解决方案。通过数字化赋能的变频器、电机和服务,帮助客户和合作伙伴实现更优的产品性能、安全性和可靠性。为了支持全球产业迈向更精益、更清洁的新时代,我们为工业领域的广泛应用提供变频器和电机解决方案。 


随着现代物流对效率、成本与空间利用率的要求不断提升,堆垛机立体仓库的存储优化问题日益受到关注。其必要性和迫切性主要体现在以下几个方面: 

  • 土地与人力成本攀升:传统平面仓储占地面积大、人工依赖度高。在土地资源日益紧张、人力成本持续上涨的背景下,企业迫切需要更加集约、高效的仓储解决方案 

  • 效率瓶颈亟待突破:人工存取货模式速度慢、易出错,难以支撑电商、智能制造等领域高频次、高精度的订单处理需求,自动化与智能化已成为必然趋势 

  • 空间利用率提升:立体仓库采用高层货架结构,在相同占地面积下实现存储量的数倍提升,尤其适用于空间受限、地价较高的仓储场景 

  • 智能化管理需求:现代企业需要实时掌握库存数据、精准预测需求、快速响应市场变化,传统仓储方式难以支撑,智能化仓储系统正成为行业转型升级的重要途径 

 

本赛题聚焦于立体仓储的典型应用场景,旨在帮助参赛学生开展控制程序的编写、调试与优化,并进行场景仿真模拟,激励参赛学生主动跟踪产业趋势,全面提升自主学习、工程实践、技术与应用创新的综合能力。 

如组队参赛,请队长填写注册报名页。队长报名成功后,进入“成员信息”页面添加组员及导师。点击 我要报名或扫描下方二维码报名参赛

参赛对象

  • 各高校全日制在校生(大专及以上)及各高职全日制在校生;
  • 参赛者可以个人或团队的方式参加比赛。每支队伍最多3名队员,同时须配备1至2名导师;

  • 组队参赛者每组须选出一名队长,负责团队报名和提交解决方案 。

任务要求及作品交付

本赛题要求参赛选手基于立体仓储的基本理论和工作原理,结合人工智能算法,设计面向立体仓储的存储优化方案。在方案设计中,需综合考虑存取效率(如单位时间存取量)、空间利用率及设备损耗等关键指标,并在此基础上完成算法模型的仿真、算法描述及分析、结果验证,以及基于ABB AC500 PLC的编程实现。 

初赛:算法仿真和基于ABB AC500 PLC代码实现 

主要任务 

1. 建模

  • 需考虑到货物的重量、访问频次、体积等因素及运动到仓位的最优路径规划 

  • 需考虑货物存放的合理性、高效性和准确性 

  • 变量定义完整性和准确性进行评估,贴近实际工程应用

 2. 报告及验证  

  • 报告描述详细、清晰,且有实际验证结果展示 

  • 清晰描述算法的关键输入和输出变量  

3.基于ABB AC500 PLC 功能实现  

  • 通过ST语言实现,结构化设计,代码及注释清晰 

  • 关键算法封装为功能块,功能块输入输出参数设计合理

  • 边界判断充分合理 


提交内容
  • 建模及仿真 

  • 验证报告(PPT与WORD文档) 

  • ABB AC500 PLC编程实现代码 

 

决赛:基于Automation Builder工程软件的可视化仿真

主要任务 

  • 模拟仿真“400个仓位(20x20个仓位 布局),每个仓位的长宽高一样,假设最底层承重能力系数为1.0,从底层到顶层称重能力系数递减0.02;坐标值能被3整除的仓位预设已占用,从(0,0)开始连续存放”仓储仓位优化; 

  • 可通过交互界面输入存储货物属性(序号、名称、重量、访问频次、体积);

  • 清晰的统计信息,如:存放位置、到达位置的路径规划(起点、终点和路径、路径长度、执行时间)、完成全部仓位存储总时间;

  • 通过Automation Builder的可视化,展示仓位布局、占用情况等,及统计信息 。



提交内容
  • 可视化仿真的编程实现代码及演示录屏 。


比赛评分因素(初赛占70%,决赛占30%)

  •  模型的准确性及验证报告:30%

  • 基于ABB AC500实现:30%

  • 算法创新型:10%

  • 模型可视化仿真实现:20%

  • 演讲技巧:10% 


参考资料 

  • 可视化编程,参考ABB AC500 PLC使用手册的“CODESYS 可视化”章节或者CODESYS的关于可视化的编程培训视频:

 作品提交邮箱及要求

  • 邮件主题:题目+队长姓名+学校+电话 (学生信息需与注册信息一致) 

  • 邮件附件:请使用QQ邮箱的文件中转站并从QQ邮箱发出为佳。由于公司安全政策,请务必在发送邮件附件时使用压缩软件(7-zip,win-zip等)加密压缩后再发送,并在邮件正文附上加密密码。

赛程安排

奖项及奖品

1. 大赛 一、二、三等奖获奖者将获得现金奖励,奖金总额为5万元。所有获奖团队及其导师均有获奖证书。 

 

 

日常答疑及线上培训

1. 加入 ABB杯“智储优控-基于AI算法及智能控制的立体仓储仓位优化”赛题QQ交流群,群号:1030378715 

2. 所有注册参赛选手请按照“姓名+学校名”的格式提交申请加入本赛题QQ群 

3. 赛事信息将通过此网站发布,并通过QQ群告知 

4. 赛事或赛题相关问题请发送至QQ群,主办方技术专家或工作人员将及时解答 

Select region / language