数据中心




白皮书

解决AI时代数据中心的挑战

白皮书

AI数据中心电力保护

解决方案

数据中心制冷

解决方案

数据中心高效液体冷却低压解决方案

视频

ABB 数据中心创新解决方案


数字中心, 以电驭算, ABB





技术创新赋能低碳绿色数据中心高质量发展

在充满活力、快节奏的数据中心行业中,用创新变革应对挑战的热情至关重要。一个多世纪以来,ABB 一直处于电气化和自动化的前沿。像您一样,我们正面对数字经济快速发展对数据中心需求的增长和行业双碳目标愿景所带来的新挑战,您可以确信,通过与 ABB 合作,无论未来需求来自于可持续发展还是更加安全可靠和快速交付兑现投资回报, 我们都将与您合作,找到答案。


无论您或您的数据中心身在何处,我们都会为您提供支持。
点击阅读:《绿色数据中心行业解决方案》



绿色数据中心行业解决方案





了解ABB数据中心解决方案如何帮助……






常见问题(FAQ)




数据中心市电/柴发切换,如何选择双电源自动转换开关


Q:数据中心市电/柴发切换优先选PC级还是CB级ATS?
A:对需要PC级一体式快速切换、旁路检修、关键负载连续供电和数字化连接的项目,可优先考虑TruONE系列;对需要CB级切换、断路器保护与切换功能协同的项目,可评估ABB SACE Emax 2空气断路器配合ATS022智能控制器,或采用Emax 2 Harness“两进线一母联”方案。

方案一:ABB TruONE® 一体式自动转换开关
TruONE将开关、控制器、传感与通信能力集成在同一装置中,面向市电—市电、市电—柴发以及关键母线间的低压电源转换。ABB数据中心速选表给出的TruONE标准型与旁路型方案为PC级、AC-33A使用类别,资料标注切换时间≤50 ms且延时可调,适合数据中心混合型负载场景。
推荐理由
• 一体化设计降低外部控制器和复杂接线带来的故障点,便于标准化盘柜设计与调试。
• 标准型覆盖常规双电源转换;旁路型支持旁路隔离,可在关键负载不停电条件下检修主ATS,提升维护连续性。
• 数据中心应用方案提到中性线重叠功能,可降低转换过程中的零电位漂移风险,为精密电子设备提供更稳健的供电条件。
• 可按配置提供Modbus RS485、Modbus TCP等通信能力,便于接入数据中心电能与资产管理平台。

方案二:Emax 2 + ATS022 的CB级切换
如果项目希望将电源转换与空气断路器保护结合,可采用两台ABB SACE Emax 2空气断路器配合ATS022智能控制器。速选表列出了630A至2500A的市电侧与发电侧CB级切换参考,并针对不同框架等级给出分断能力范围。该路径适合需要断路器级保护、可调脱扣、选择性配合以及较高额定电流的低压主配电场景。
推荐理由
• 空气断路器同时承担主回路开断与保护功能,便于结合LSIG保护、短路选择性和系统级保护整定。
• 适用于大电流主进线和柴发进线,可根据变压器、发电机容量及短路电流水平进行工程化配置。
• Emax 2具备测量、通信和电能管理扩展能力,有利于把切换系统纳入数据中心数字化运维体系。
• 对“两进线一母联”架构,可进一步评估Emax 2 Harness内置切换逻辑,减少独立控制器和跨柜硬接线。

方案一与方案二对比

比较维度 TruONE PC级ATS Emax 2 + ATS022 CB级 选型提示
核心定位 专用自动转换开关 断路器+智能控制器 先明确PC级或CB级需求
典型优势 一体化、快速、接线简化 保护与切换协同、适合大电流 依据系统保护架构选择
维护方式 可选择旁路型,不停电检修 依靠断路器抽出/隔离及系统冗余 明确维护期间负载如何供电
适用场景 末端关键切换、标准化盘柜、快速ATS 主配电、柴发进线、需要LSIG保护的切换 结合短路电流和选择性校核
数字化 按配置支持通信和状态监测 测量、通信、电能管理扩展 确认协议、点表和上层系统接口

Q:ATS切换越快越好吗?
A:不一定。切换时间需要与UPS保持时间、柴发启动稳定时间、负载耐受能力和系统时序协调。过快但未经稳压稳频确认的切换,可能带来新的风险。


Q:为什么数据中心需要旁路型ATS?
A:旁路隔离允许在不切断关键负载的条件下检修或更换主ATS,适合7×24小时运行且维护窗口受限的场景。


Q:四极ATS是否一定优于三极?
A:不是。极数与中性线切换策略必须根据接地系统、零序电流、发电机中性点和规范要求确定,不能仅凭设备偏好选择。


Q:ATS如何接入数据中心运维平台?
A:可选择支持Modbus RS485、Modbus TCP等通信配置的设备,并在设计阶段确定点表、告警、事件记录、远程控制权限与网络安全边界。


数据中心精密空调控制柜保护方案



Q:
精密空调控制柜的通用低压配置建议
A:
1) 柜体总进线及较大功率回路:评估ABB Tmax XT。适用于需要较高分断能力、可调保护、附件扩展、状态反馈或数字化测量的回路。
2) 控制、仪表、加热器及一般辅助支路:评估ABB S200/S200M。具体型号应结合回路电流、脱扣特性、安装点预期短路电流、环境条件和上下级保护配合确定。
3) 电机专用支路:压缩机、风机和水泵等负载应结合ABB MS116/MS132、AF接触器、TF/EF过载继电器,或根据功率和起动方式采用Tmax XT、软起动器或变频器组合。
4) 特殊支路:对于短路水平、供电连续性或技术规范有额外要求的回路,应单独核对分断能力、选择性、后备保护、附件和认证要求。
5) 浪涌与敏感控制回路:ABB OVR/eOVR应结合配电层级、接地系统、上级SPD及后备保护进行配置,为PLC、通信电源和其他敏感电子设备提供补充防护。

Q:精密空调控制柜的常用微型断路器应如何选择?
A:控制、仪表、加热器及一般辅助支路可从ABB S200/S200M系列进行初选,再结合额定电压、额定电流、极数、脱扣曲线、安装点预期短路电流、环境降容以及与上级保护的协调关系确定具体型号。



Q:精密空调控制柜 MS与过载继电器是否重复?
A:取决于组合职责,必须按协调表避免保护缺口或重复。



Q:精密空调控制柜浪涌保护装在哪里?
A:按配电层级、接地和敏感控制回路设置并协调后备保护。



Q:精密空调控制柜 S800 适合哪些支路?
A:ABB S800可作为高分断微型断路器选项,用于短路计算或项目标准明确需要高性能微断的支路。具体型号应结合系统额定参数、预期短路电流、脱扣特性、安装条件和适用标准确认。




数据中心800V直流架构


Q:ABB SACE Infinitus为什么适合列入800V直流断路器候选?
A:ABB SACE Infinitus额定工作电压1000V DC、支持双向运行,并提供小于25微秒的高速过流保护;这些能力与800V主母线的电压和快速限流需求直接相关。



Q:ABB Emax DC能否用于800V主回路?
A:Emax DC最高1000V DC、5000A的产品范围,因此特定配置可进入800V主回路机械保护候选;但必须核对具体断路器、固定部件、串极方式、接地拓扑、分断能力和认证,不能只凭系列名称下结论。



Q:ABB Tmax XT能否用于800V DC?
A:需要区分具体型号。XT4V / XT4X HVD8 和 XT5V / XT5X HVD8 具有800V DC额定能力,可作为机械式塑壳断路器候选;常规Tmax XT DC的额定工作电压最高为750V DC,不能直接用于800V主回路。HVD8仍须核对最高持续电压、3极或4极串联接线、接地拓扑、分断能力和认证条件。



Q:ABB S800PV-SP 和 S200M UC 在 800V 架构中分别承担什么角色?
A:S800PV-SP的2极配置额定800V DC、电流5A至125A、Icu/Ics为5kA,可作为低电流800V DC支路候选,但不应作为高故障电流主母线方案,且须核对极数、接线、接地方式和认证;S200M UC适用于降压后的末端与控制支路,1极为220V DC、2至4极为440V DC,不是800V主母线断路器。




数据中心HVDC配套选型


Q:
Tmax XT DC如何连接主保护与末端保护
A:
• 向上衔接主保护:Emax DC可作为较大电流直流主回路候选;Tmax XT DC位于其下级模块或馈线回路。两者能否形成选择性或后备关系,应按系统电压、串极方式及最大与最小故障电流进行校核。
• 承担中间层保护:Tmax XT DC面向中等容量模块和馈线回路,用于细分主母线以下的保护区域,避免由主回路保护直接覆盖全部下级故障范围。具体额定范围、分断能力和安装条件以正式产品资料及项目确认结果为准。
• 向下衔接末端保护:S200M DC适合较小直流支路,承担更靠近末端负载的保护职责;其额定范围、极数和接线方式应逐回路确认,不能直接替代模块或馈线级保护。
• 补充隔离与监测:OT DC用于明确的检修隔离和安全断开;绝缘监视器用于不接地或特定接地直流系统的绝缘状态监测。两者均不替代断路器承担的过流和短路保护。
因此,Emax DC、Tmax XT DC与S200M DC对应的是主回路、模块/馈线和末端支路的分级保护候选;OT DC与绝缘监视器分别补充检修隔离和绝缘状态监测。若项目对直流故障关断速度提出更高要求,SACE Infinitus可作为专项技术评估方向,但不改变上述保护、隔离和监测的职责边界。所有配置均应在单线图、保护计算和运行方式分析基础上确认。

Q:断路器和隔离开关有什么区别?
A:断路器承担故障开断,隔离开关主要提供安全隔离,不能互相替代。


Q:绝缘监视器能替代过流保护吗?
A:不能,它用于监测绝缘状态。


Q:电池回路为何要单独计算?
A:其故障电流来源和持续特性与整流输出不同。


Q:如何做分级保护?
A:按主母线、馈线和末端支路分别校核分断与选择性。


Q:何时需要专项确认?
A:超出样本电压范围、双向电流或特殊接地时。



数据中心柴发保护方案 - 柴发线路保护


Q:为什么不能照搬变压器侧整定?
A:两类电源的故障电流时间特性不同。发电机故障初期的最大电流用于校核分断、接通和短时耐受能力,并用最小故障电流的衰减曲线校核保护灵敏度和动作时间;起动、允许过载及并机工况还会限制整定窗口,因此不能直接复制变压器侧定值。


Q:ABB电气 Emax 2和Tmax XT如何分工?
A:Emax 2 和 Tmax XT 的适用电流范围存在重叠。Tmax XT 系列壳架等级覆盖 160–1600A,具体配置按型号和脱扣器确认;两者的选用还需比较分断能力、短时耐受与选择性、安装空间及维护要求,不能仅按机组容量大小分工。


Q:ATS能替代出口断路器吗?
A:不能,切换控制与故障保护职责不同。


Q:并机项目还要验证什么?
A:同步、负荷分配、反功率及机组控制接口需由相关系统共同确认。


Q:验收测什么?
A:至少包括LSIG启动值和动作时间、脱扣及合分闸回路、控制电源失电与恢复、ATS和母联逻辑、启动失败、拒分拒合、故障跳闸、再转换、带载阶跃及告警事件记录。多机并联项目还要验证同步、负荷分配和异常解列。



数据中心液冷机组方案 - 接触器与电机控制如何配置?


Q:AFC、AF与AX如何选?
A:AFC适用于其额定范围内的交流电磁控制场合;AF适用于宽电压电子线圈、交直流通用控制或更高容量需求;AX可用于其额定范围内的常规三相电动机和电力线路。最终仍需按使用类别、线圈条件、操作频率、环境和协调要求选型。


Q:接触器是否承担短路保护?
A:不承担,必须与断路器或熔断器协调。


Q:何时使用ABB电气 PSTX?
A:需要降低泵、风机或压缩机起动冲击时评估。


Q:变频器输出侧能否随意加接触器?
A:不能,应遵循变频器厂商的开断和控制要求。


Q:怎样验证组合?
A:核对协调表并完成温升、启停、欠压和故障测试。



数据中心UPS配套指南 - UPS后备保护与电池开关


Q:交流断路器能否用于电池回路?
A:不能默认通用,必须采用明确适用于相应直流电压和极性的产品。


Q:电池开关柜主进线为什么优先采用负荷开关?
A:这是目前数据中心场景的主推配置。具体型号经核验后,可承担相应直流使用类别下的接通、带载分断和隔离;若回路还需要过载或短路保护,应另行配置与系统协调的保护器件。


Q:双向UPS要注意什么?
A:核对双向电流、保护方向、能量回送和控制接口。


Q:旁路保护为何特殊?
A:旁路可能承受过载并直接供电,需要与UPS能力和下级选择性协调。


Q:如何取得型号?
A:提供UPS协调表、电池类型及串并联参数、最高和最低直流电压、额定电流及预期短路电流,同时明确主进线、汇流或分组位置。主进线优先按负荷开关方案确认直流使用类别和带载分断能力,分组或支路再根据保护需求核对分断能力、脱扣功能及IEC或UL认证要求。



数据中心低压柜型


Q:国内数据中心当前主要有哪些ABB低压柜型?
A:主要包括MNS 3.0原厂柜、MNS 2.0授权柜,以及目前正在向数据中心行业推广的MDmax ST。


Q:MNS 3.0原厂柜和MNS 2.0授权柜如何区分?
A:除产品系列外,两者的制造和交付方式不同。原厂柜按原厂产品及供货体系交付;授权柜由符合授权范围的盘厂制造,应重点核验授权状态、型式试验和制造质量。


Q:MDmax ST当前如何定位?
A:MDmax ST是目前正在向数据中心行业推广的柜型,应按具体产品版本和项目条件评估,不宜表述为已经大规模应用的现有主流柜型。


Q:抗电弧等级越高越好吗?
A:应依据风险评估、安装环境和项目标准选择。


Q:MNS 2.0授权柜如何评估?
A:核对盘厂授权状态和范围、型式试验覆盖、ABB核心元件、关键制造工序、出厂测试及本地服务能力。








—
ABB电气微信服务号

会员中心 • 样本资料中心 • 会议中心 • 
在线客服

ABB,电气,低压产品


灵活、高效、可信赖的数据中心解决方案

数据中心, ABB
ABB ABILITY 数据中心智能自控系统解决方案
Select region / language