Como os inversores podem proporcionar maior valor em suas operações

Inversores otimizam e suavizam o controle de motores e os processos produtivos. Ao investir em inversores de frequência, é preciso considerar muitos fatores. Mas, no fim, sua decisão provavelmente convergirá para uma pergunta simples:

Que valor agregado e retorno sobre investimento (ROI) esses novos inversores trarão para seus negócios?

Para uma boa tomada de decisão e obter os melhores retornos sobre capital e investimento, é essencial avaliar as despesas de capital do curto prazo e o custo total de propriedade no longo. Nossa experiência mostra que há quatro oportunidades fundamentais para que os inversores agreguem valor aos processos. Ao avaliar possíveis fornecedores é importante desafiá-los a demonstrar detalhadamente como melhor utilizar cada uma destas oportunidades.

Business_390x390

Oportunidade 1: Aumentando a produtividade

Aproveitar todo o potencial dos ativos existentes é algo que todas as indústrias atuais enfrentam. Inversores podem desempenhar um papel chave gerando economias e no aumento de produtividade com investimento mínimo. Controle otimizado de motores impulsiona a produtividade aumentando a consistência e a velocidade do processo, gerando maior saída e menor descarte. Inversores de (frequência) velocidade variável também permitem flexibilidade para fácil ajuste da velocidade e volume da produção conforme a demanda, ajudando a aumentar a receita ao mesmo tempo que se protege a rentabilidade.

O real conhecimento de um fornecedor de inversores está na explicação de como irão aumentar a sua produtividade. Desafie-os a convencê-lo de que você pode fazê-lo em seu processo específico. Pergunte ainda como vão ajudá-lo a atingir seus indicadores chave de desempenho e metas.

Productivity_390x390

Oportunidade 2: Maximizando a disponibilidade

Produção ativa traz ganhos, tempo de parada, prejuízo. Equipamentos escolhidos somente com base no baixo preço, podem se mostrar muito caros no futuro. Equipamentos de controle com defeitos podem desligar o seu processo e as suas linhas de produção, gerando custos com manutenção e perdas na receita de vendas. O ideal é que seus processos operem de forma contínua, permitindo o planejamento proativo da manutenção para os momentos em que você pode ter tempos de parada.

Diversos fabricantes de inversores dirão que seus produtos são estáveis, mas isso é o requisito básico. Mas como você pode estar certo de que o inversor proporciona a melhor disponibilidade? Você deve olhar não só para a confiabilidade de um inversor, mas para sua segurança ao longo do ciclo de vida. Peça para que os fornecedores provar que você está escolhendo o inversor certo para o longo prazo, com disponibilidade superior ao longo de todo o seu ciclo de vida.

Availability_390x390

Oportunidade 3: Reduzindo os custos de operação

Controle de despesas para reduzir os custos das operações, é prioridade número um para os atuais gestores. Provavelmente, você também está sendo pressionado a mais com menos. É aqui que os inversores de velocidade variável agregam valor, otimizando o controle do motor de forma consistente com as necessidades do processo, evitando o desperdício de matérias primas, energia e custos de operação. Todos os fabricantes de inversores alegam que seus produtos são econômicos. Mas, além da óbvia redução nos consumos com energia, o que mais eles podem proporcionar?

Da mesma forma, muitos fabricantes alegam ter o inversor mais eficiente, que pode controlar o motor de máxima eficiência. Mas e a eficiência combinada de inversor e motor? Converse com eles sobre como você pode economizar dinheiro em sua planta e em processos específicos.

Operating_costs2_390x390

Oportunidade 4: Reduzindo os custos de manutenção

Tudo está bem enquanto seu processo funciona de forma perfeita e eficiente. Mas, quando o inesperado acontece, o custo de resolver um problema pode arruinar uma operação que, de outra forma, seria rentável. Contar com apoio profissional próximo é um fator crítico, quer você trabalhe de forma local ou global. A manutenção proativa pode, por vezes, soar como sendo cara e desnecessária, mas pode te poupar custos não visíveis muito maiores advindos de outra forma inesperados e suas consequências.

Você provavelmente sabe como quer que lidem com sua manutenção e reparos. É sua escolha e seu futuro. Para tomar a decisão certa, peça aos fornecedores de inversores tirar o “achismo” da equação e explicar em detalhes como pretendem manter seus custos de manutenção previsíveis e gerenciáveis ao longo de todo o ciclo de vida.

Maintenance_costs_390x390

Desafie-nos a convencê-lo!

Sabemos que os inversores de (frequência) velocidade variável podem proporcionar maior valor em seus processos e operações. E estamos confiantes de que nossos inversores são a melhor solução para isso.

Quer saber mais? Se sim, entre em contato.

Ferramentas

Select region / language