Histoire-apercu-formula-e

Historique et aperçu

L’idée d’un championnat 100 % électrique est née lors d’un dîner à Paris en 2011 entre Alejandro Agag, fondateur et président de la série, et Jean Todt, alors président de la FIA, l’instance dirigeante du sport automobile.

Ils ont conclu que cette idée, griffonnée au dos d’une serviette, s’inscrivait parfaitement dans les grandes tendances mondiales en matière de durabilité et de pollution urbaine. La série a été lancée en 2014 avec pour objectif principal d’accélérer l’adoption des véhicules électriques et de promouvoir des pratiques durables.

Au cours des neuf dernières saisons, le Championnat du Monde ABB FIA de Formule E est devenu une référence pour les meilleures équipes et les plus grands talents du sport automobile, apportant une compétition électrisante au cœur des plus grandes villes du monde. Depuis la saison 7, la série détient le statut officiel de « Championnat du Monde », élevant son rang au niveau élite du sport automobile.

Dès sa création, la série a placé la durabilité au cœur de ses priorités. Elle est devenue le premier sport mondial certifié avec une empreinte carbone nette nulle depuis sa création, ainsi que la première et unique catégorie de course à avoir reçu la certification ISO 20121 par un organisme tiers – la norme internationale pour la durabilité dans les événements.

Select region / language