Située au large de la côte sud de l’Alaska, l’Île de Kodiak, est la 2nde plus grande des États-Unis. Ses 15 000 habitants se répartissent en sept collectivités, la plus grande étant la ville portuaire de Kodiak. KEA, cooperative de production d’électricité détenue par des résidents de l’Île, y exploite un mini-réseau qui fournit 28 MW à partir d’installations hydroélectriques et éoliennes.
La ville de Kodiak a décidé de moderniser sa grue portuaire alimentée au gasoil, pour passer à l’électricié et offrir des fonctionnalités plus importantes. Mais la mise en oeuvre de cette grue de plus grande capacité génère des fluctuations de puissance susceptibles de déstabiliser le réseau électrique de l’Île.
ABB a founi sa technologie PowerStore, une solution de volant d’inertie qui permet d’absorber et/ou réinjecter la puissance active et réactive dans le micro-réseau. Cette installation permets d’écrêter les pics de puissance liés aux charges de la grue, tout en réduisant les contraintes imposés au système de stockage à batteries existant, et donc d’en augmenter sa durée de vie.
En outre, elle permettra de raccorder au micro-réseau une plus grande quantité d’énergie renouvelable produite par le parc éolien en cours d’extension.
Les sites reculés comme les îles, bénéficient souvent de sources d’énergie renouvelable en grande quantité, mais leur caractère intermittent rend compliqué leur insertion dans un réseau électrique, surtout s’il est isolé. Comme à Kodiak, les outils de stabilisation de réseau permettent d’intégrer une forte proportion de production d’énergies renouvelables, et les automatismes fournissent des fonctionnalités de gestion électrique intelligente, ainsi qu’un mode d’exploitation hybride, en matière de production électrique.
PowerStore est l'une des deux solutions équipées de la technologie Microgrid Plus d'ABB, qui autorise jusqu'à 100% de pénétration des énergies renouvelables et facilite leur intégration aux micro-réseaux tout en maintenant un niveau élevé de stabilité. La deuxième solution, le système décentralisé de contrôle de micro-réseau MGC600, est constitué de modules de contrôle répartis sur tout le micro-réseau. Ces modules communiquent entre eux de poste à poste, ce qui permet de bénéficier d'un haut niveau de flexibilité et de redondance.