Premier immeuble collectif du monde autonome en énergie

Dans des logements sans raccordements ni électriques ni au gaz, neuf familles vont bientôt vivre en se passant d'énergies extérieures.

immeuble collaboratif

Depuis la pose de la première pierre au mois de janvier 2015, les travaux de construction vont bon train, et le premier immeuble collectif du monde autonome en énergie prend de la hauteur. L'objectif est ambitieux, les premiers locataires doivent emménager au cours de l'année 2016.

Le toit et la façade de l'immeuble seront constitués de modules photovoltaïques extrêmement efficaces car le soleil en sera la principale source d'énergie. Une heure de soleil suffira pour couvrir les besoins en énergie des habitants pendant une journée.

Le concept de l'immeuble résidentiel autonome en énergie comporte également une voiture électrique et une voiture à gaz se procurant chacune l'énergie nécessaire pour un parcours annuel de 10 000 km à partir des panneaux solaires et des déchets de cuinise recyclés.
Le décalalge entre le temps de production d'énergie et la consommation est un énorme défi ; alors qu'en été le rendement électrique est élevé mais la consommation faible, c'est tout l'inverse pendant la saison froide : consommation élevée, faible rendement. Il faut donc faire en sorte qu'une partie de l'excédent estival soit disponible en hiver.

La technologie clé utilisée ici est l'électronique de puissance. Elle contribue dans une très large mesure à rendre possible l'efficacité énergétique sur une grande échelle - notamment par exemple pour le transport et la transformation d'énergie, le raccordement des installations solaires ou éoliennes, les transports de personnes ou de marchandises, et l'automatisation des bâtiments - et est développée entre autre, au centre de recherches du groupe ABB à Baden-Dättwil.
ABB dispose aujourd'hui de produits, de systèmes et de services qui permettent une production, une distribution et une utilisation efficaces de l'électricité et améliorant considérablement le bilan CO².

Des projets comme celui-ci montrent ce qu'il est possible de faire avec les technologies existantes et quel potentiel recèle l'utilisation efficace des ressources. Les solutions intelligentes d'ABB contribuent à exploiter ce potentiel du mieux possible et à minimiser encore les pertes d'énergie. Pour ce faire, c'est la technologie ABB-free@home qui est utilisée, un ensemble d'instruments permettant aux habitants d'utiliser intuitivement la domotique et de l'adapter. Baisser les stores des fenêtres si le rayonnement du soleil est trop fort, ou encore régler la lumière, le chauffage, la climatisation ou l'interphone avec un smartphone, une tablette ou un ordinateur, devient un jeu d'enfant.
ABB fournit également des produits dans le domaine de la distribution d'énergie - interrupteurs, prises de courant - ainsi que les composants pour la station de recharge de véhicules électriques.

Le premier immeuble collectif du monde autonome en énergie prouve qu'une construction durable est possible sans avoir à faire de compromis. Les produits et solutions d'ABB permettent de satisfaire les besoins individuels confortablement et intuitivement sans pour autant gaspiller pour cela une énergie précieuse.

safehome
Select region / language