ABB équipe l’industrie agroalimentaire : plus de productivité et moins de pénibilité

La robotique fait son chemin dans l‘agroalimentaire y compris dans les petites entreprises. Il s’agit d’une part d’augmenter la productivité mais également de réduire la pénibilité des postes de travail et les troubles musculo-squelettiques, qui touchent fréquemment les opérateurs.

En effet, les entreprises de l’agroalimentaire sont confrontées à de nombreux challenges qui touchent leur outil de production comme la sécurité des hommes, des normes sanitaires contraignantes, une forte pression sur les prix ou encore une flexibilité accrue de production nécessaire à la satisfaction du client consommateur. Ces sociétés, souvent PME/TPE, doivent y faire face et décider en conséquence de leurs moyens de production.

C’est le cas chez ce producteur de tomates où ABB et son partenaire, constructeur de matériels agricoles, ont installé un robot au cœur d’une instal­lation de convoyage. Il est chargé de saisir les cagettes de tomates sur la table de préparation du lot pour les palettiser sur la zone de départ des caisses. Une tâche qui nécessite bien sûr une certaine délicatesse, la tomate étant un produit particulièrement fragile.

Les robots se sont intégrés dans les ateliers de condi­tionnement avec des applications d’encaissage jusqu’à se rapprocher du process de fabrication du produit. En contact direct avec le produit, ils ont été pensés pour répondre à de nombreuses contraintes sanitaires comme la résistance au lavage et à la désinfection des lignes.

La robotique est un moyen de faire progresser l’entreprise sur de nombreux plans, que ce soit au niveau de la sécurité, des conditions de travail, de la traçabilité ou encore de la flexibilité et de la compétitivité.

30% d'augmentation des ventes de robots dans l'agroalimentaire en France en trois ans.
Plus de 300 robots installés par an.



Pour en savoir plus, visitez notre portail dédié à la robotique en cliquant ici.

 

 

 

Select region / language