ABB place l’usager au coeur de la performance énergétique

Suivre sa consommation énergétique en temps réel sur son ordinateur ou son mobile, voilà ce qu’ABB offre depuis quelques mois aux habitants de l’écoquartier Hoche à Nanterre.

Ce dispositif innovant, baptisé Smart Hoche, a été mis en place à la demande de deux bailleurs sociaux, OGIF et France Habitation, conformément aux objectifs européens de responsabilisation du consommateur et d’utilisation de solutions IT pour économiser l’énergie.
 

« A l'aide de cette solution, le consommateur peut modifier son comportement et réaliser jusqu'à 20% d'économies d'énergie ! »

 
En collaboration avec la société MyCO2, ABB a déployé une solution très innovante, visant à donner à l'usager tous les moyens d'améliorer la gestion de sa consommation. Il s’agit de la « passerelle énergie », déployée pour la première fois en France par ABB. Concrètement, c’est un réseau de capteurs sans fil placés sur chaque compteur d’une habitation (électricité, eau froide, eau chaude, chauffage, gaz), qui transmet les mesures de la consommation à un « concentrateur » situé au pied de l’immeuble.
 
Ces données sont ensuite acheminées vers un serveur de MyCO2, qui en fait l’analyse et permet aux habitants de visualiser leurs consommations, de manière ludique, sur de nombreux supports (ordinateur, tablette, mobile). Et c’est précisément cette visualisation par l’usager qui fait toute la différence. Témoin de sa consommation en temps réel, il devient acteur et peut la contrôler de façon très précise. Jusqu’ici, les solutions existantes sur le marché visaient avant tout la performance technique, mais restaient limitées.
 
Alors, pour stimuler encore davantage l’implication de l’usager, le dispositif est renforcé par l’instauration d’un programme d’éco récompenses, baptisé Green Points. Lorsqu’on réalise un éco-geste (recyclage, achat responsable, baisse de la consommation), on gagne des points échangeables contre des récompenses (cadeau écologique, don à une association, etc.). Dans le logement collectif, ce type de système est également efficace contre la précarité énergétique car, à terme, il permettra une baisse des charges collectives pour les locataires, les propriétaires et les bailleurs.
 

Jusqu’à 20% de réduction de la consommation énergétique.
Un démonstrateur sur 20 appartements, désigné projet exemplaire et duplicable par Promotolec.

Ecouter la chronique réalisée sur BFM Business avec Christophe Delachat, Responsable de l'activité Building Automation chez ABB France, en cliquant ici.
 
Pour en savoir plus :

26.03.2014 - Publication du premier manifeste du bâtiment intelligent
Sébastien Meunier, co-fondateur de la SBA et Directeur du marché Performance Energétique chez ABB France, et Serge Le Men, Président de la SBA et Directeur Général de Newron System, ont participé à la réalisation du « Manifeste des Bâtiments Intelligents pour des Territoires Durables et Responsables ».

 

Select region / language