Come raggiungere la nostra sede di Sesto San Giovanni (MI)

ABB S.p.A.
Direzione e uffici: Via Luciano Lama 33,
20099 Sesto San Giovanni
Tel.: +39 02 2414.1

Da Milano Centro:

TAXI o AUTO: 30 min. ca.

Dai Bastioni di Porta Venezia, percorrete tutto Corso Buenos Aires e giunti in Piazzale Loreto imboccate Viale Monza percorrendolo fino all’intersezione con Viale Edison (all’altezza della sede CGIL e della fermata Sesto Marelli della linea 1 della metro ) e quindi svoltate a destra per Viale Edison. La seconda via a destra su Viale Edison è Via L. Lama (dato che si tratta di una via recente, potrebbe non essere indicata su qualche mappa o navigatore). La sede di ABB (Blue Building) si trova davanti all'Hotel NH.

METROPOLITANA: 20 min. ca.

Prendete la Linea 1 (linea rossa) da Piazza San Babila a Sesto Marelli; da qui dovrete percorrere 500 metri a piedi in Viale Edison e quindi svoltare in Via L. Lama, come sopra.

Dall'autostrada:

AUTO: 30 min. ca.

Prendete la Tangenziale Est e uscite a Cologno Monzese Sud (Uscita 11). Alla rotonda seguite le indicazioni per Sesto S. Giovanni con il seguente percorso: Via G. Di Vittorio, poi alla quarta via svoltate a destra in Via dei Partigiani, proseguite dritto in Via A. Grandi e quindi in Via General Cantore fino all'incrocio con Viale Edison, girate a sinistra e proseguite diritto, quindi svoltate ancora a sinistra in Via L. Lama.
 

Dall'Aeroporto di Linate:

TAXI o AUTO: 20 min. ca.
AUTOBUS : 1 ora ca.

Prendete l’autobus 73 fino a Piazza San Babila, quindi prendete la Linea 1 (linea rossa) della metropolitana da Piazza San Babila a Sesto Marelli; da qui dovrete percorrere 500 metri a piedi in Viale Edison e quindi svoltare in Via L. Lama, come sopra.

Dall'Aeroporto di Malpensa:

TAXI o AUTO: 50 min ca.
TRENO: 1 ora ca.

Prendete il Malpensa Express fino alla Stazione di Cadorna quindi la Linea 1 (linea rossa) della metropolitana in direzione Sesto F.S. e scendete alla fermata di Sesto Marelli; da qui dovrete percorrere 500 metri a piedi in Viale Edison e quindi svoltare in Via L. Lama, come sopra.

In Treno

STAZIONE CENTRALE: 20 min ca.
SESTO F.S.: 5 min ca.
Dalla fermata Stazione Centrale prendete la linea 2 della metropolitana (linea verde) in direzione Gessate / Cologno Nord; scendete alla fermata Loreto e prendete la linea 1 (linea rossa) in direzione Sesto F.S; scendete alla fermata Sesto Marelli e percorrete 500 metri a piedi in Viale Edison e quindi svoltare in Via L. Lama, come sopra.
Dalla fermata di Sesto F.S. (Ferrovie Stato) prendete la linea 1 (linea rossa) in direzione RHO / Bisceglie (tratto extraurbano); scendete alla fermata Sesto Marelli.
Dalla fermata di Cardorna (Ferrovie Nord) prendete la linea 1 (linea rossa) in direzione Sesto F.S.; scendete alla fermata Sesto Marelli

In auto

Utilizzate il parcheggio esterno a pagamento dell'ATM di Viale Edison (informazioni direttamente sul sito) o il parcheggio interrato a pagamento Nuovo Park Montanelli (per info tel 02 2441 6991), situato nella strada interna che collega Via Adamello con Via Luciano Lama

Select region / language