ABB周波数コンバータ


Did_you_know_microsite_Hermitage Museum_JP

 

ご存じでしたか…

 

...ABB周波数コンバータは、ロシアの文化の中心地にある歴史上有名なエルミタージュ美術館の内装と貴重な芸術作品の保存に役立っています。

 

ロシアのサンクトペテルブルクにある世界で2番目の規模を誇る美術館、エルミタージュ美術館には、絵画や彫刻など300万点以上の芸術作品や世界の文化工芸品が収蔵されています。美術館の歴史ある内装と貴重な美術品を保管するには、常に空気交換と清浄化をしながら、温度と湿度の厳密な微気候パラメータを維持することが不可欠です。来館者や美術館職員に快適な環境を提供するためには十分な換気も同様に重要です。

 

冬宮殿の広大な紋章ホールのHVAC(暖房、換気、空調)制御システムには、ABB周波数コンバータが装備されています。ACS880ドライブは、ロシアで発売された年である2014年にこの美術館に導入され、美術館のホールの換気を最適化するとともに、可変速度制御プロセスを使用してエネルギー消費を低減しました。その結果、エネルギーコストは年間最大12,000ドル削減され、CO2排出量は78トン削減されました。これは平均的な乗用車が280,000km以上を走行する際の温室効果ガス排出量に相当します。

  

 

ABB周波数コンバータを装備したエルミタージュ美術館:

-年間CO2排出削減量78トン

-エネルギーコスト年間最大削減12,000ドル

-美術館の年間来場者数500万人以上

 

Select region / language