ABB sorgt für beispiellose Sicherheit bei unternehmenskritischen elektrischen Systemen

Neues Überspannungsschutzgerät OVR „QuickSafe®“ schützt elektrische Anlagen und spart Millionen Dollar durch Vermeidung ungeplanter oder unvorhergesehener Ausfälle.

ABB hat einen neuen Überspannungsableiter der nächsten Generation auf den Markt gebracht. Das Gerät QuickSafe vereint die patentierte thermische Abtrennungstechnik von ABB mit einem wegweisenden neuen integrierten Backup-Schutzsystem. Damit wird sichergestellt, dass elektrische Anlagen einschliesslich geschäftskritischer Installationen für Rechenzentren, Krankenhäuser und Banken kontinuierlich vor Schäden geschützt sind, die durch Schwankungen in der Stromversorgung entstehen könnten.

Überspannungsableiter schützen elektrische Anlagen vor Stossüberspannungen, die durch Blitzeinschlag oder Schalthandlungen im Stromnetz verursacht werden. Sie kommen in industriellen Anwendungen und in der Gebäudetechnik in grosser Stückzahl zum Einsatz. Starke Überspannungen lassen Halbleiterschaltungen und Komponenten buchstäblich schmelzen, aber selbst kleine wiederholte Überspannungen können Schäden verursachen und zum Verlust von unbezahlbaren gespeicherten Daten führen.

 Überspannungsableiter leisten über ihren Lebenszyklus kontinuierlichen Systemschutz. Jedoch könnte der von Forschern der University of California vorhergesagte drohende Anstieg von Blitzeinschlägen aufgrund globaler Erwärmung um über 50 Prozent bis zum Ende des Jahrhunderts dafür sorgen, dass ihre Lebensdauer deutlich kürzer sein wird als erwartet. Für viele Installationen, wie beim Empire State Building in New York, das jährlich über 100 Blitzeinschläge - manchmal sogar 50 an einem einzigen Tag - abbekommt, bietet QuickSafe einen deutlich höheren Schutzgrad.

Die Lebensdauer von Überspannungsableitern variiert je nach Stärke und Häufigkeit der abgeleiteten Überspannungen, wodurch der Zeitpunkt für eine Auswechselung unvorhersehbar wird. Für den Fall, dass die Lebensdauer vor der Auswechselung endet, bleiben die elektrischen Anlagen ungeschützt.

„Im Rahmen unserer Next-Level-Strategie liegt der Fokus auf kontinuierlicher Innovation. In unserem Geschäftsbereich konzentrieren wir uns darauf, wie wir den Schutz von Personen und Geräten durch Technologie verbessern können“, sagt Tarak Mehta, Leiter der Division Elektrifizierungsprodukte. „Unser QuickSafe Überspannungsableiter ist eine einfache aber geniale Innovation. Es handelt sich um eine Schutztechnologie mit zwei elektronischen Komponenten pro Gerät, im Vergleich zum Standard von nur einer Komponente pro Gerät.“

Beim neuen QuickSafe Überspannungsableiter zeigt ein Indikator, welche Komponente ausgewechselt werden muss, sodass das Wartungspersonal die beschädigte Komponente einfach erkennen und ersetzen kann, während die zweite Komponente weiterhin Schutz für die Anlage bietet. Mit diesem Reservesystem entfällt das Risiko, dass eine Anlage ungeschützt bleibt, und der Betreiber der Anlage kann eine Auswechselung des Überspannungsableiters rechtzeitig planen, ohne seinen Betrieb oder seine Dienste dafür unterbrechen zu müssen.

„Überspannungen können stark oder schwach ausfallen. Die Natur erzeugt die spektakulärste Form, nämlich Blitze, aber die häufigste Form von Überspannungschäden sind viel weniger offensichtlich und können durch den Stromanbieter, unternehmenseigene Anlagen, andere Anlagen im selben Gebäude oder anderswo verursacht werden“, fügt Mehta hinzu. „Ungeachtet ihrer Stärke oder Herkunft können Überspannungen angesichts immer kleiner werdender Anlagen katastrophale Folgen haben.“