Até que ponto uma Casa Inteligente é segura?

O que pode ser feito pelo fabricante, instalador e integrador de sistemas para aumentar a segurança ao máximo?

A tecnologia de edifícios inteligentes é parte integrante das instalações modernas
Uma Casa Inteligente oferece o máximo de conforto aos seus proprietários. Pode ser operada através de interruptores colocados na parede, ou mesmo via smartphone e tablet. Abre novas possibilidades de controlo do edifício que não podem ser realizadas com uma instalação convencional. Além disso, não há forma mais fácil de ajustar as funções para responder aos novos requisitos, que possam ocorrer no futuro. Isso torna uma Casa Inteligente não apenas confortável, segura e eficiente, mas também preparada para alterações futuras.

A tecnologia de edifícios inteligentes é hoje parte integrante das instalações modernas. Uma casa é definida como um Espaço de Vivência (Living Space), que se adapta às necessidades individuais que se vão alterando com o decorrer do tempo. As vantagens de uma Casa Inteligente são óbvias. Via smartphone ou tablet pode-se controlar câmaras, iluminação, aquecimento, mesmo do exterior da própria casa. Ao mesmo tempo, é no entanto, importante garantir e proteger os seus próprios dados, assim como acessos indesejados, a fim de reduzir os riscos ao mínimo.

Os riscos
Um risco, por exemplo, é permitir que outros tenham uma visão sobre a sua vida privada e hábitos. Assim que conectar à internet elementos básicos da sua privacidade, como portas, janelas ou câmaras, é de extrema importância tomar as devidas precauções. Especialmente se aceder às suas câmaras de videovigilância através da internet, existe o risco acrescido que esses dados possam ser intercetados. Mesmo a intercetação de comandos simples, como ligar ou desligar as luzes, pode causar riscos, porque permitem conclusões sobre seus hábitos diários, que podem ser úteis para intrusos.

Outro risco é o controlo externo ou reprogramação. Se alguém conseguir obter acesso não autorizado pirateando o sistema, então essa pessoa pode estar em posição de controlar o edifício ou reprogramar funções.

O que a ABB faz para aumentar a segurança?
A indústria enfrenta riscos intensificados de segurança cibernética. A fim de aumentar a estabilidade, segurança e robustez nas suas soluções, a ABB formalmente estabeleceu testes de robustez de segurança cibernética como parte do processo de desenvolvimento dos seus produtos.

A segurança cibernética é importante em todas as fases do processo de desenvolvimento de um produto, incluindo no desenho/conceção, implementação, teste, lançamento no mercado e suporte durante o ciclo de vida. Uma atividade chave neste processo é o teste de robustez. Como resultado, a ABB criou um Device Security Assurance Center (DSAC) independente.

Este centro de testes executa uma infinidade de testes diferentes, incluindo scanning de portas, “inundações” de rede, scanning de vulnerabilidades e protocolo fuzzing. Isto é feito usando várias das melhores plataformas de teste do mercado, como os exemplos descritos acima, bem como outras ferramentas de teste complementares.

Os testes são realizados por especialistas altamente treinados em estreita colaboração com os fornecedores das plataformas de teste. Por exemplo, especialistas em testes da ABB recebem instrução, suporte e acreditação diretamente dos fornecedores das plataformas de teste.

Os produtos são testados continuamente em diferentes configurações com foco explícito no desempenho operacional. Para avaliar o desempenho do produto com a maior precisão possível, são testados sem proteção adicional, como firewalls. Como uma prática formalmente estabelecida, os resultados dos testes DSAC independentes são devolvidos ao respetivo grupo de desenvolvimento para resolução.

Porque é que o processo ABB não inclui formalmente a certificação dos produtos por terceiros? A ABB optou por concentrar os seus esforços num processo de melhoria contínua capaz de se adaptar rapidamente ao ambiente em mudança.

O que precisa ser levado em consideração pelo projetista, instalador e integrador de sistemas
Contudo, não são só os fabricantes que necessitam de tomar precauções para tornar uma Casa Inteligente ou edifício seguro. Muitos aspetos precisam ser considerados pelo projetista, instalador e integrador do sistema durante o planeamento, instalação e comissionamento.

As informações a seguir servem de guia para estas partes e descrevem os mecanismos que são usados para aumentar a segurança dos sistemas KNX ou ABB-free@home.

Prevenção do acesso aos diferentes meios
O cuidado isolamento do sistema contra o acesso não autorizado é a base para cada conceito de proteção. No caso de um sistema KNX / ABB-free@home, somente pessoas autorizadas (instalador, prestador de serviços, utilizador) que tenham acesso físico ao meio KNX / ABB-free@home. Durante o planeamento e a instalação, os pontos críticos devem ser protegidos da melhor forma possível para cada sistema KNX / ABB-free@home.

Como regra geral, as aplicações e dispositivos devem ser instalados de forma permanente para evitar a sua fácil remoção e assim permitir o acesso de pessoas não autorizadas ao sistema KNX / ABB-free@home.

As sub-distribuições com dispositivos KNX / ABB-free@home devem ser bloqueadas ou localizadas em salas às quais apenas pessoas autorizadas tenham acesso.

Sobre a ABB
A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa pioneira em produtos de eletrificação, robótica e automação, automação industrial e redes elétricas, servindo globalmente clientes em serviços públicos, indústria, transporte e infraestruturas. Com mais de 125 anos de história de inovação, a ABB hoje escreve o futuro da digitalização industrial e conduz a Energia e a Quarta Revolução Industrial. A ABB opera em mais de 100 países com cerca de 132.000 funcionários. www.abb.com