众业达电气股份有限公司,实现配电数字化升级

客户故事


“众业达希望通过数字化能力降低运营和维护成本。ABB解决方案能够以更低成本提供更多功能,同时让改造时间大幅缩短。ABB提供的快速数字化升级服务帮助我们的设施改进能效分析和资产健康管理,并提升了我们配电系统的智能化水平。同时作为专业电气自动化服务商,我们期望通过这一项目的实施,推动更多的新建项目及改造项目选用 ABB ABILITY 智能配电控制系统。” 众业达电气股份有限公司(以下简称众业达电气)总经理吴森杰表示。



众业达电气和新总部办公大楼及工厂园区简介

众业达电气是中国大型的工业电气元件和配电技术分销商,与 ABB 等国际知品牌合作,主要服务中国核心工业和高科技产业集群 —— 珠三角经济区的客户。

众业达电气总部坐落在广东省汕头市,为了业务发展,新建和扩建面积达2万平方米的新总部办公大楼和工厂园区,需要进行配电系统数字化升级,特别是新总部办公大楼是众业达电气对外展示公司形象的窗口。

 

众业达电气的理念

传统配电方案的三大问题:
1)人工定期巡检及维护来减少设备故障,不够及时和可靠;
2)人工抄表及报表处理工作,占用较多工作时间;
3)随着后期充电站的投入,也可能存在较多的电能质量管理及改善问题。

因此,众业达电气希望通过配电系统数字化升级减少不确定性的停电故障造成的损失,提高用电管理效率,提高用电的稳定与连续性;同时,在系统升级期间,减少停工。

众业达电气股份有限公司,实现配电数字化升级



ABB ABILITY 智能配电控制系统(EDCS)解决方案


ABB ABILITY 智能配电系统(EDCS)解决方案,具有轻松改造的优势和出色的能效,完美契合众业达电气升级的理念与需求,最终达成降低能源和维护成本,提高用电的可靠性。


ABB ABILITY 智能配电系统(EDCS):
利用云平台监测、优化和控制工业设施和商业场所的配电系统

降低能源成本

EDCS 能够发现削减高峰负载、电能质量改善及容改需的机会,同时强大的能效分析功能,可对用电情况进行智能化对比分析,从而降低能源成本;

减少用电故障造成不必要的损失

该系统还能够监测电气设备的实际使用情况和开关设备组件的性能,从而实现智能预测性维护功能,减少用电故障造成不必要的损失;

极大的解放了配电运营时间及难题

将原有的反复线下工作移交到平台自动完成,极大的解放了配电运营时间及难题。

ABB Ekip UP 数字化装置:
提高工作效率的关键

最大限度减少硬件改动工作

该转换套件能够监测配电室先前安装的不同品牌的配电设备,从而减少硬件改动工作;

几乎不会造成运营中断

通过组合 Ekip UP 与 ABB Emax 2 智能空气断路器,ABB 可以轻松满足众业达电气的所有数字化和性能要求,并且几乎不会造成运营中断;

实现配电房的能效分析及健康管理

该转换套件能够监测配电室先前安装的不同品牌的配电设备,从而减少硬件改动工作。





行业


相关产品




Select region / language