ABB推出1500V光伏系统专用新型塑壳断路器

帮助光伏行业用户降低成本,提高设备可靠性

杭州,2017年6月29日——全球500强之列的电力和自动化技术领导企业ABB,在正在举行的“ABB电力与自动化世界”上,正式发布了全新1500V光伏系统专用新型塑壳断路器。塑壳断路器用于为电气系统提供过载保护。

长久以来,高额的发电成本一直是制约着光伏行业发展的主要原因之一,如何降低光伏系统的度电成本,提高发电效率成为了光伏行业的核心课题。 1500V乃至更高的系统意味着更低的系统成本,光伏组件、直流开关等零部件特别是逆变器在其中起着至关重要的作用。以逆变器厂家为主导的1500V的光伏系统研究,越来越成为行业的技术热点,因此开发1500V相关光伏产品已经是一种趋势。

与1000V系统相比,电压提高到1500V对断路器、隔离开关等元器件提出了更高的性能、耐压和可靠性的技术要求。ABB中国电气产品事业部市场营销和技术销售总经理林罡表示:”ABB一直以来致力于提供完整的光伏专用产品,针对这一新的行业发展趋势,ABB推出了一系列新产品,帮助用户减少投资成本、简化项目建设、提高设备可靠性。”

1500V光伏系统专用新型塑壳断路器
T4N-PV/E是ABB为光伏行业直流侧1500V应用开发的新型塑壳断路器,其额定电流覆盖100-250A,额定极限短路分断能力在GB14048.2标准下可达到10kA,在IEC60947-2附录P(直流塑壳断路器光伏应用)标准下可高达25kA,能够为光伏应用直流侧提供有效的过载和短路保护。

T4D/PV-E, T5D/PV-E和T7D/PV-E是ABB为光伏行业直流侧1500V应用开发的新型断路器式隔离开关,其额定电流最高可覆盖1250A-1600A,适用于所有类型的光伏电站,可安装在开关柜和逆变柜中,满足现场的所有隔离需求。

800V 交流光伏系统专用新型塑壳断路器
ABB新研发的800VAC塑壳断路器T4V-HA、T5V-HA, 额定电流覆盖80A-630A,其额定极限短路分断能力Icu分别高达25ka和32ka, 能够为光伏系统交流侧提供有效的过载和短路保护,且在4000米海拔应用无需降容。

ABB光伏专用低压产品优越的性能已得到全球逆变器制造商的认可,是光伏配电系统的首选之一。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过125年的创新历史,ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命,谱写行业数字化的未来。ABB集团业务遍布全球100多个国家,雇员达13.2万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。

欲进一步了解ABB,请访问https://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB电气产品,官方微信:cnabblp,官方微信二维码:


QR code

 

1500V_390
Select region / language