ABB为保加利亚提供全国快速充电网络

近期, 保加利亚最大的电动汽车供应商与 ABB 合作, 为该国的充电基础设施进行一次最大规模的扩展。

目前,ABB提供的快速充电机已部署在保加利亚主要公路的沿线。按照计划,到 2018 年第一季度末,该充电网络将进一步拓展至保加利亚的所有干道和高速公路。

通过与充电设施的集成商和客户eMobility International密切合作,ABB 的 Terra53 快速充电机现已覆盖了从索非亚到希腊边境的国际线路,主要安装地点包括索非亚、瓦尔纳、大特尔诺沃等多个城市。

eMobility International 正在开发和管理一种快速充电站基础设施,并使用 Eldive 品牌运作。它有助于用户了解电动出行,使他们能够轻松导航到最近的充电站或 e-car 租赁站。

eMobility International首席执行官 Stefan Spassov 表示:“我们选择 ABB 在保加利亚建立快速充电网络,因为 ABB 非常可靠,并可提供远程支持,这对我们的业务至关重要。”

最受欢迎的 Terra 53 CJG 充电机采用 CHAdeMO、CCS 和 Type 2 AC 标准,可与保加利亚市场上的纯电动车辆兼容,根据各种车用电池的容量不同,充电耗时为 15-60 分钟。

ABB 全球电动汽车充电基础设施业务负责人 Frank Muehlon 表示:“通过为电动汽车充电基础设施提供创新和高效的技术,ABB 在可持续出行的发展中扮演着重要的角色。ABB 在世界各地参与了众多项目,是快速充电技术的全球参与者,并率先在保加利亚建立了一个全国性的充电网络。”

Terra 53 多标准直流充电站是一种可配置 50 kW 单路、双路或三路插座的快速充电站,可在 -35℃ 至 + 55℃ 的恶劣天气条件下运行。作为 ABB AbilityTM 互联解决方案组合的一部分,远程状态监测和远程故障排除也是 ABB 充电产品的重要优势。通过将充电产品、服务解决方案和人员连接起来,ABB 能够远程诊断超过 90% 的产品应用服务案例,在过去两年中,无需任何现场干预就能解决超过 60% 的故障案例。这大大节省了停机时间、差旅费用、运输费用、工时和资源。Terra 53 非常适合在公路休息站、加油站、汽车经销店,以及公共停车场等市区繁忙场所使用。

eMobility International 在欧洲东南部使用 Eldive 和 Spark 品牌运作该公司在上述地区创建、维护和运营充电站基础设施。该公司还提供灵活的电动汽车租用选项和 e-car 共享服务(称为 Spark)。该公司是保加利亚最大的电动汽车所有者,拥有超过 110 辆电动汽车,计划在保加利亚和其他地区建立约 500 个电动汽车充电站点,聚焦快速充电基础设施。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过125年的创新历史,ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命,谱写行业数字化的未来。ABB集团业务遍布全球100多个国家,雇员达13.2万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。

欲进一步了解ABB,请访问https://new.abb.com/cn,新浪微博:@ABB电气产品,官方微信:cnabblp,官方微信二维码:

QR code

ABB-eldrive-Charging_Station_Vazov-390
Select region / language