“物联网+” 时代联手推出非凡的酒店解决方案

2017年2月8日电 - ABB与DigiValet联手推出先进的客房管理解决方案。该方案不仅可以改善酒店客人的居住体验,而且可以帮助酒店经营者降低运营成本。

2017 年 2 月 8 日,荷兰阿姆斯特丹。ABB 与 DigiValet 达成战略联盟,合作推出整合 ABB 的 KNX 建筑自动化技术与 DigiValet 客房控制软件和硬件的解决方案。两个领域内的领先系统融合后,可以为酒店客人提供更大的舒适性,并帮助酒店经营者提高效率。通过自动化管理,电费成本可以大大降低,即房间无人时灯光和空调自动关闭;有人进入时再自动打开,提供快速高效的客房服务。

ABB 产品基于业内公认的 KNX 技术。这是世界上首个针对智能楼宇控制的开放式协议,适用于从住宅到商业和公共建筑等所有类型的智能建筑控制。从灯光、窗帘和暖通空调控制,到电能管理和安防系统,ABB 的 KNX 产品覆盖建筑应用的方方面面。使用 ABB 产品的成效便是提高灵活性、安全性和舒适性,降低成本。

DigiValet 于 2010 年成立,是一家知名的的酒店客房管理软件供应商。该公司的客房管理软件(GRMS)是针对豪华酒店推出的一种软件和硬件兼备的解决方案。该解决方案基于平板电脑,用户界面有多种操作语言可选,酒店客人调控房间的舒适性更简单。平板电脑与KNX系统之间的连接桥梁是 DigiValet 控制器。DigiValet 在整合建筑管理系统与销售系统和其它 KNX 客房控制系统方面享有盛名。此类服务在酒店行业具有无与伦比的地位。DigiValet 已经广泛应用于全球一些顶级酒店,例如位于迪拜(阿联酋)哈利法塔的阿玛尼酒店、位于多哈(卡塔尔)的火炬酒店、位于班加罗尔(印度)的欧贝罗伊酒店以及位于新昌迪加尔(印度)的 Oberoi Sukhvilas 度假村。

ABB 建筑电气产品业务单元的总经理 Mike Mustapha 说道:“此次合作让两家领先的技术供应商能够联手为酒店行业实现增值。该解决方案借助传感器带来的智能性,可以帮助酒店运营方实现客房智能化管理,同时降低整体运营成本,让酒店卓尔不群。”

DigiValet 具有针对酒店应用的最为直观生动的控制界面。酒店客人不必再四处寻找开关,只需在平板电脑上简单切换“入住”和“退房”模式,即可调节室温、灯光和窗帘。也可以使用平板电脑操控娱乐系统,例如根据需求选择电视节目、电影、音乐,甚至还可以使用该系统订餐、预定 SPA 或电影。

DigiValet 软件更加关注细节,能节约未入住客房的电能,提高服务效率,即使人员配备较少时也能确保服务质量。DigiValet 无疑是帮助酒店所有者增加利润的理想拍档。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电力和自动化技术领域的领导企业,可以提供电气产品、机器人及运动控制产品、工业自动化及电网用产品,致力于为全球电力、工业、交通和基础设施领域的客户提供优质服务。40 多年来,ABB 一直在努力书写着工业数字化的未来。目前 ABB 有 7000 多万个产品安装在了 7 万多套控制系统中,足迹遍布各个行业。ABB 已做好准备,力争把握能源革命(第四次工业革命)带来的机遇,受益其中。ABB 拥有 130 多年的历史,业务遍布全球 100 多个国家,拥有大约 13.5 万名员工。


如欲了解更多详细信息,请联系:

Lynette Jackson
Head of Communications
Electrification Products Division
Tel: +41 43 317 54 04
lynette.jackson@ch.abb.com
ABB Ltd
Affolternstrasse 44
8050 Zurich
Switzerland
DigiValet_GuestOnBed_395

了解更多

Select region / language