ABB 点亮德国汉堡 Elbphilharmonie 音乐厅

Elphi1_1203x615

 

2017 年 1 月 30 日电。1 月中旬,德国汉堡的新建标志性音乐厅 - Elbphilharmonie 音乐厅终于落成,准备好盛装迎接首场演出。现在只要音乐厅的幕布缓缓升起,由 ABB 提供的场景照明灯便会点亮。

除了文化中心,该建筑还有 45 间豪华公寓、五星级宾馆、饭店、酒吧以及室内停车场。在该建筑的红砖底部结构和玻璃外墙顶部结构之间,有一个开放式看台,也称为广场,位于第 8 层,距离地面 37 米。站在这里可以俯瞰整个汉堡市、易北河、港口新城和港口。

Elbphilharmonie 包含 4 个独立项目:音乐厅、生活区、停车场和综合区。整个建筑的电气和电子基础设施均采用ABB 的 KNX 系统控制。来自 Tangerhütte 市的 Schubert GmbH 公司承接了该项目的电气/电子安装工程。根据以往的丰富经验,该公司选择了 ABB 作为电气系统供应商。

该项目的挑战性在于如何将照明集成到这些系统中。为完成此项重任,ABB 遵循了数字可寻址照明接口(DALI)标准。该标准定义了用于照明控制应用中的控制设备数字接口。最多可以将 64 个 DALI 设备分配给任意 KNX 组,并通过 KNX 进行控制。仅 Elbphilharmonie 的音乐厅区域便使用了 110 个 ABB 的 DALI 网关。这些网关可用于控制大堂、音乐厅、办公室及排练室的照明系统。照明灯既可以用开关面板直接控制,也可以通过选择不同照明场景自动控制。DALI 提供有关灯具和 DALI 镇流器状态的反馈信息,然后由 KNX 进行分析并转发。因此维修部门可以随时跟踪了解照明系统的当前状态。

如果发生紧急情况,您也完全无需忧虑:屋顶和电梯均采用了用于排烟、散热的通风系统。如遇雷雨大风天气,通风系统会自动关闭。应急照明系统采用的是DALI照明技术。电梯的异常状况和烟雾也都能立即检测到并记录。

Elphi2_390x390

了解更多

Select region / language