ABB 与玛吉斯达喀尔拉力赛车队合作,角逐全球最为艰苦的一项耐力赛

技术与安全性和耐用性并重

为了满足对赛车耐用性和柔韧性的要求,一个来自荷兰的二人车队请 ABB 为其车辆提供重要的电力电缆和连接保护,从而帮助他们成功角逐全球最艰苦的赛事之一——达喀尔拉力赛。

达喀尔拉力赛全程 9,000 公里,横跨南美大陆最为危险的地形,沙丘、碎石和泥土充斥整个路段,这是全球最盛大的越野耐力赛事之一。但得益于他们的父亲 Tom Coronel Sr.,赛车已经融入了他们的血液当中,这对双胞胎(Tim ‘Alfa’ 和 Tom ‘Romeo’Coronel)与 ABB 通力合作,在今年 1 月份的早些时候成功征服了这项持续 12 天的大挑战。

通过建造自己的巴吉赛车,这对双胞胎明白了可靠装备是多么重要。于是他们求助于 ABB 专用于重载汽车电缆保护的Harnessflex系列产品以及 ABB 重载电缆扎带 Ty-Rap。

从 Supaseal 连接配件到 NC 导管,ABB 的 Harnessflex 团队为巴吉赛车专门安装了一套完整的电缆与连接保护系统。这种设计确保产品在严苛的拉力赛工况下发挥最为可靠的机电性能。

tim-tom-coronel-dakar-rally-buggy
Tim 和 Tom Coronel 驾驶着他们的玛吉斯越野赛车。

在比赛期间,肆虐的风沙会破坏发动机的电力连接,这无疑是车手面临的最大挑战。如果重要电力连接处进入大量沙子,甚至可能会导致发动机完全失效。但性能可靠的 Harnessflex 专用导管系统经过恰当布置之后,可以提供卓越保护,从而确保所有连接和电缆都得到足够保护。

从海平面到超过 3,000 米的海拔高度(9,750 英尺),从滚滚热浪到暴风骤雨,该保护系统可以耐受赛段不同地理位置的多变气候,防止液体入侵、机械磨损和产生电缆应力。

此外,ABB 的高性能 Ty-Rap 电缆扎带为 Coronel 兄弟的比赛提供了完美的捆扎解决方案。这种电缆扎带采用高拉伸强度工程材料,能够耐受持续日照、极端温度,并且防火。不锈钢锁具也发挥了最大保护作用,电缆上的受力点较少,较为平滑的横纹和凸点可以防止振动造成磨损和打滑。

“达喀尔拉力赛属于终极耐力赛事,借助于这个平台,Harnessflex 电缆保护系列可以完美展现其耐久性和多用性,以及在压力下正常工作的能力”,ABB Harnessflex 生产线项目管理团队主管 Simon Frei 称。

“考虑到车队及车辆在 9,000 公里路程中面临的严苛环境,决定成败的关键在于确保关键机电元件电力连接得到足够保护”,Frei 表示。“最终结果让我们激动不已。我们的定制系统在比赛期间为 Tom 和 Tim 保驾护航,使他们顺利攻克这项标志性的赛车挑战。我们听说他们下一步的挑战是打造第一款 100% 纯电动车队来参加和完成达喀尔拉力赛——我们希望能与其一起完成这个伟大任务”。

2017 年达喀尔拉力赛的魔鬼赛段始于巴拉圭亚松森。数千名赛车手和摩托车手从亚松森出发,进入阿根廷西部与玻利维亚的山地沙漠地形,然后再俯冲到海平面上,到达阿根廷布宜诺斯艾利斯的终点线。总体来说,在穿过查科沙漠尘土飞扬的低地赛段之后,车手与其车辆有六天的时间行驶在超过 3,000 米的地形中,包括一系列海拔超过 3,500 米(11,375 英尺)的沙丘。

达喀尔拉力赛始于 1978 年,路程从巴黎到塞内加尔首都达喀尔,绵延 10,000 公里(6,200 英里)。2008 年,毛里塔尼亚的政治动荡导致当年赛事被取消。自此之后,每年的达喀尔拉力赛都在南美举行。

有关 ABB 汽车市场专用电缆保护系统系列的详细信息,请访问:https://new.abb.com/low-voltage/zh/products/conduit-fittings/harnessflex。

Select region / language