时尚界流行一句话:“魔鬼都在细节中”。譬如看一个人的品味,他衬衣的领子和袖口,他袜子的LOGO,要远远比他身上的那件西服来得重要得多。
装修时,也许你花了大把金钱和时间去挑选家具,百般思考该怎么搭配,但是打造出来的家也未必十分满意。原因在哪呢?你忽略了家中每天都必须看到,摸到,甚至听到的那个细节。
开关虽然小,但却很大程度上影响着家居的颜值和生活的舒适度。
2017年8月1日,全球电气技术领导企业ABB,在京东及天猫平台上正式发布了全新无边框开关插座产品——轩致系列。
今天,就让我们一起来了解这款最新上市的开关, 是如何从视觉,触觉各个方面提升生活品质,让你的家变得更有品位,360度无死角。
今天,就让我们一起来了解这款最新上市的开关, 是如何从视觉,触觉各个方面提升生活品质,让你的家变得更有品位,360度无死角。
跨界设计的颜值王
不知何时开始,开关插座已经悄悄退去它固有的外表,成为家居装潢的时尚点缀。
ABB全新轩致“无边”系列开关,颠覆传统的边框设计,自带无拘无束的时尚体质,极致简约的外观赋予了它高端精致的形象。独特的弧形外观,更获得设计上的专利(专利号:ZL 2016 3 0485113.5),符合追求高品质生活的你。
不仅如此,产品的德国设计师还深受古希腊神殿经典的穹顶和台基设计启发,采用古希腊神殿的台基设计,配合8° 精致倾角,超大按键,让这款开关在简洁之中,充满了深厚的底蕴。
独树一帜的卓越工艺
有些开关还未使用,就会由于制作工艺出现一些熔接划痕,似乎不影响使用,但是看到又觉得糟心,似乎房间也变成了一个“旧家”。ABB轩致系列完美解决了这一令人尴尬的情况。
除了在工艺上采用超高抛光打造,轩致系列产品还使用了非常特殊的工艺——急冷急热(RHCM)工艺,该工艺能保证PC材质在制造过程中适中保持恒定的温度,保证完美无瑕的表面处理,而且外观温润如玉。
超凡的指尖触感
无边框设计+超大按键,配合其纳米级别PC材质,带来的另一大好处是非凡的“触感”。精细抛光的面板表面,摸上去非常光滑细腻,就像在抚摸婴儿的皮肤,这第一“摸”,就是开关高品质的象征。
而开关的操作,是第二“摸”。该系列开关超大屏幕的面板上选择任何一个点轻轻按下去,“噗”!那轻松顺畅的感觉,让你瞬间能感受到产品所传达的“自由无边”的意境。
安全可靠的材质
很多人也许并不知道,开关插座也是要讲究环保性的。比如传统的开关插座,触点大多采用银氧化镉材料,镉的导电性能虽好,但却属于有毒的重金属。一旦在操作过程中释放有毒的镉蒸汽,对人体尤其是肾脏功能的危害较为严重。
ABB轩致系列,采用的是稀土合金银触点,环保不含镉,不仅有耐电弧烧蚀,耐高压冲击等特点,更完全避免了在使用过程中呼吸到有毒的镉。
那么,这款集设计、颜值、功能、品质、安全于一体的时尚新品,到底如何购买?
ABB天猫官方旗舰店(https://abb.tmall.com)及京东旗舰店(https://mall.jd.com/index-74064.html)正在火热首发预售中。
首发期间,更有超级福袋: 50套的轩致新品免费试用。每套试用,几乎能够满足一套两居室的基本需求哦!
扫描下方二维码,立即参与:ABB轩致系列开关免费试用活动!感受轩致的与众不同!我们还会选取4份用心的试用报告,赠送新秀丽双肩背包。
ABB天猫旗舰店更有预售专属优惠, 机会不容错过哦!