如何构建绿色数据中心

如何构建绿色数据中心, 数据中心, ABB


ABB 的数字化战略助力数据中心运营商更高效地运营,以满足客户和环保的要求。

数据中心市场对能源效率战略并不陌生,近年来,在关键任务领域不乏有通过削减能源消耗和采用更环保的扩张性举措来实现战略目标。

但是,尽管该行业在降低能源使用方面取得了长足的进步,但它也看到了数字化进程的加速、智能设备的大量增加以及数据需求的激增。 事实上,到 2025 年,全球物联网设备的总安装量预计将达到 309 亿台左右(显着高于 2021 年安装的 138 亿台)。

在这里,我们将了解 ABB 如何支持数据中心客户在限制能源使用和碳排放的同时满足数据需求的增长。

改造基础设施

首先,数据中心可以采用一系列基础设施改造来降低其总能耗。 其中包括创新更节能的电力系统或完全转向大规模电池储能系统 (BESS),以确保在长时间断电的情况下可靠的电力连接。

但是电池储能和节能电源需要大笔预算,虽然它们提供了令人印象深刻的收益,所需的投资对于小型运营商来说可能成本过高。

幸运的是,可以通过数字化来以较经济的方式减少排放和提高能源效率。

“让每一瓦都作数”

通过数字化,数据中心运营商可以应对业务增加的需求,而不会产生大量的额外排放。在更高的温度下运行数据中心时,改用变频驱动器而不是风门来控制风扇负载、采用现代 UPS 系统提高效率以及使用虚拟化来减少未充分利用的服务器的数量,这些都是提升数据中心效率的利器。

我们的数据中心客户可以采取一些“不后悔”的行动,包括:
采用优化的冷却方案

事实证明,传统的空气冷却系统非常有效地为每机架 2 至到 3 kW 到每机架 25 kW 的机架密度维持一个安全、受控的环境。然而,运营商现在渴望创建一个可以支持超过 30至 50 kW 密度的环境,但在这些水平上,空气冷却技术不再是最有效的。 后门热交换器等替代冷却系统可以提供合适的解决方案。

接入智能电网

智能电网支持双向能源和信息流,以创建自动化和分布式电力输送网络。 数据中心运营商不仅可以从电网获取清洁电力,还可以在其设施内安装可再生能源,以便偶尔使自己成为电力供应商。

尽量减少闲置 IT 设备

一种减少闲置 IT 设备的流行方法是分布式计算,它将计算机连接在一起,就好像它们是一台机器一样。 通过扩大协同工作的数据中心的数量,我们的客户可以提高他们的处理能力,从而减少或消除对特定应用程序的单独设施的需求。

虚拟化

运行虚拟化程序可以显着提高硬件的利用率,从而减少耗电服务和存储设备的数量。 事实上,它甚至可以将服务器使用率提高 40% 左右,从平均 10% 到 20% 提高到至少 50% 或 60%。

整合设备

刀片服务器可以帮助推动整合,因为它们每单位功耗提供了更多的处理输出。整合存储提供了另一个机会,它可以提高内存利用率,同时降低功耗。一些整合方法在完全运行后最多可减少 90% 的电力。 从传统光盘驱动器 (HDD) 迁移到固态磁盘驱动器 (SSD) 也可以节省大量资金。虽然有点贵,但它们更小、更节能,并且可以在每三到五年左右的 IT 更新周期内完成。

管理 CPU 电源使用情况

运行服务器所需的 50% 以上的电源由其中央处理单元 (CPU) 使用。大多数 CPU 都具有电源管理功能,可通过基于利用率在多个性能状态之间动态切换来优化功耗。 通过在峰值性能任务之外动态降低处理器电压和频率,CPU 可以大幅减少能源浪费。

电力调配

根据全球标准,几乎所有 IT 设备都设计为在 100 至 240 伏交流的输入电源电压范围内工作,一般规则是电压越高,设备效率越高。但是,通过在 240/415 伏、三相、四线输出电源下运行 UPS,可以直接为服务器供电,并且可以将设施能源减少 2%。

寻找更可持续的扩张方式

为了跟上不断增长的数据生产和消费,我们的数据中心客户可能需要构建新的基础设施。 为了帮助运营商以更有效和可持续的方式做到这一点,ABB 编写了一份白皮书——《竞逐投资回报率》——提供了在不影响质量或安全的情况下加快部署的解决方案。


通过分享我们的知识和经验,ABB可以帮助更多的数据中心运营商充分实现安全、智能和可持续数字化战略带来的价值,以更有效的方式满足日益增长的数据需求。


作者:Brian C. Johnson 
我是 ABB 的全球数据中心部门经理。 我们为数据中心客户和集成商提供产品和自动化解决方案。 我们在快速发展的数据中心行业拥有广泛的领域专业知识和经验,有力地支撑了我们对客户的坚定承诺和支持。 在担任此职位之前,我负责 ABB 电气化打包和解决方案业务,为数据中心市场提供预先设计和预先构建的解决方案。 这些解决方案为我们的客户降低了成本、风险和交货时间,将许多 ABB 产品整合到一个简化的电气包中。 我在 ABB 工作了很多年,很高兴能和很多优秀的人一起工作。 我很高兴能继续为我们的数据中心客户服务,并随着我们的能力不断提高而帮助他们取得成功。

Select region / language