2015-07-23
时间是最大程度降低电弧事故风险和损害的最关键因素。
ABB可以提供一种称作TVOC-2 弧光监测器的安全解决方案。它能够及时检测到弧光并通过断路器分励脱扣器快速切断电源。该动作可以自电弧形成起40毫秒内完成,从而及时挽救生命和设备。
对于以挽救生命为设计宗旨的产品,获得SIL-2功能安全性标准认证(极高的安全可靠等级)至关重要。最新版TVOC-2 弧光监测器是市场是唯一获得了SIL-2功能安全性标准认证的产品,现已成为市场上可靠弧光监测器产品的新标准。ABB TVOC-2可以在检测到电弧后2毫秒内响应,发出信号令脱扣器动作!
ABB长期以来一直处于研发电弧保护方案的前沿。自70年代中期发布第一代TVOC至今,ABB基于过去数十年的经验,对弧光监测器产品进行了数次重大改良升级。
TVOC-2可以在全球多种应用场合安装使用,如船舶、石化、重工业、医院、购物中心等,不胜枚举。
关于TVOC-2

TVOC-2最多可以装配30个光传感器,这样一个单元便可以覆盖开关柜内的多个隔室。光缆在工厂校准,有多个固定长度,最长达60米。输出包含3个IGBT固态脱扣触点,用于让断路器脱口装置快速脱扣。此外还有2个可以连接到PLC的信号继电器,可以在系统跳闸时发出信号。可以通过电缆在TVOC-2所在的开关柜外加装HMI。HMI采用全文本显示,能够显示哪个传感器已脱扣、使用的是哪个输出以及电弧出现的日期和时间。