Furse 为 Bristol Water 公司 SCADA 系统提供快速响应服务

2016 年 4 月 20 日,英国 — 安装创新型电涌保护设备,保护关键性数据信号

作为全球领先的接地、防雷和电子系统保护方案供应商,ABB旗下的Furse 为 Bristol Water 公司提供了先进的新型电涌保护设备,以解决间歇性出现的现场问题。

水处理厂的 SCADA(数据采集与监视控制系统)系统改进项目出现了问题,当时现场信号毫无缘由地间歇性中断。现场 SCADA 系统任何无法解释的通讯中断皆可能给连续供水和水质造成影响,因此快速解决这个问题尤为重要。

承包商 Software Links 承接了系统升级项目。他们认为问题的根源在于防雷系统,于是邀请 Furse 公司展开调查。防雷是保护公共设施免受雷击影响的关键,Software Links 采取了正确方法,在系统的多个离散位置创建了物理接地点。

经 Furse 勘察,各个节点与控制室之间信号电缆沿线的接地条件迥异是问题的根源。条件迥异的情况下,漏电会给通信造成极大阻滞,即信号以 6 V 发送,但电缆另一端的接收器可能只读取到 1-2 V。

为解决这个问题,Furse 在收到 Software Links 的邀请后一个月内便提供了 6 台最新的 ESP(电子系统保护)产品。

新的 ESP 设备安装完成后,Software Links 的工程师报告设备问题已解决,且 SCADA 系统的电压或信号再无恶化现象。这意味着 Bristol Water 公司的通信系统现在已按照预期运行,可继续持续供水。

Furse 于 2014 年年中,也就是仅在 Software Links 报告其问题之前数月推出了 ESP 专用设备。这意味着我们能够为 Bristol Water 公司和 Software Links 提供防雷快速响应服务。”Furse 研发经理 Keith Herrington 说道。

Furse 针对水利产业典型的 SCADA 系统类型开发了 ESP 设备。这类设备与地面电气隔离,只有在检测到雷击或瞬态状态变化过压时才会与地面连接。换言之,这类设备在正常运行状态下根本不接地。这可以保护信号免受各类接地条件的干扰,并保护关键加工设备免受瞬态过压影响,从而延长工作寿命。

ESP 设备可作为标准尺寸的产品来使用,也可作为细线电缆单元来使用,后者可在空间不足的情况下通过四件套单元在一个外壳内设置多个保护单元,用于高密度应用程序。

注释:
根据 ANSI/TIA/EIA-485,这些产品适用于 RS485 数据传输应用。

RS485 在可作为诸多标准及专用自动化协议规定的物理层,用以实施工业控制系统,包括可编程逻辑控制器 (PLC) 和楼宇自动化的最常用版本,如 Profibus 和 Modbus。

Furse 是 ABB 集团 (www.abb.com) 成员,该集团是全球电网、电气产品、工业自动化、机器人及运动控制领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过130年的创新历史,ABB技术全面覆盖电力和工业自动化价值链,应用于从发电端到用电端、从自然资源开采到产成品完工的各种场景,谱写行业数字化的未来。作为ABB国际汽车联盟电动方程式锦标赛的冠名合作伙伴,ABB也积极投身未来可持续发展,拓展电动交通技术疆界。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.7万。

联系信息

热线电话 :     800-820-9696 / 400-820-9696 

产品经理:   +86 18116178601 (顾先生)

您需要什么?

Select region / language