灵活的智能建筑控制系统降低30%能耗

ABB i-bus KNX设备可轻松集成到现有系统

Office image
瑞士格拉鲁斯镇的公共事业单位Technische Betriebe Glarus Nord(TBGN)在为自己的办公楼加盖楼层时,一个重要目标便是高能效运行。

ABB的KNX设备可以在暖气、空调、通风和照明方面为其提供节能、便利的建筑自动化方案。该方案可以帮助TBGN将扩建楼层的年用电量降低30%,并使该建筑符合欧洲建筑自动化和能效标准EN 15232。

作为一家公共事业单位, TBGN需要按照人们期望在探索节能方案方面竭尽所能。为办公楼加盖楼层项目便为TBGN提供了展示自己节能举措的锲机。该项目于2014年开始动工,系统集成商Soltris Gebäudesystemtechnik GmbH负责规划设计建筑控制系统、选择必要的元器件、安装及调试等工作。对于暖通空调系统,该系统集成商选择了ABB的KNX智能建筑控制方案。

照明、空调、暖气,满足一切需求
建筑自动化方案覆盖房间的暖气、空调、照明、百叶窗和通风系统。风机盘管内的传感器会记录当前的空气质量,然后风机盘管驱动器根据这些读数来确保室内空气质量始终良好。集成了移动探测器的照明灯会判断房间内是否有人存在并相应调控灯光,还可以与温控器配合控制暖气和空调。如果窗户打开,传感器可以检测出并指示温控器关闭暖气。

TBGN依靠ABB的下述产品提高新办公楼的运行能效:

− ABB i-bus KNX/DALI网关
− SIDUS-RTR温控器
− 灯光控制用照明传感器,用于确保恒照度调光控制
− VAA阀门驱动器
− SMISSLINE插拔式终端配电母排系统

节能增效,业经验证
TBGN面临的挑战是需要制定一种方案,能够为员工提供节能、舒适的日常办公环境,同时还符合瑞士的Minergie建筑标准。

ABB的KNX设备不仅与TBGN规划设计的照明和温控系统完美匹配,而且通过该项目,TBGN为公共事业单位树立了节能增效的良好榜样。


“ABB可以提供极为广泛的产品系列。其中KNX设备的主要优势是具有巨大的灵活性。由于它们与其它设备兼容,因此我们可以完全根据我们的技术要求将其集成到新系统中。”Soltris Gebäudesystemtechnik GmbH的总经理Franco A. Bonutto这样说。

KNX_Capture

“在办公楼扩建项目中,创造让员工感觉舒适同时用电量又极低的办公环境非常重要。借助恒照度调光控制系统、移动探测器以及根据需要进行控制的通风系统,我们将新办公楼的电费成本降低了约30%”,TBGN的总经理Tony Bürge这样说。

了解更多

Select region / language