借助ABB的KNX系统,Ziggo Dome跻身智能多功能厅之列

ABB助力Beemster电气解决方案公司为Ziggo Dome提供配电系统(包括带触摸屏控制的KNX智能建筑控制系统),以确保17000名观众能在欣赏音乐会时始终感觉安全、可靠、舒适。

对于像荷兰阿姆斯特丹的Ziggo Dome这样的场所,灵活性和能效是取得经济成功的关键因素。Ziggo Dome必须在某个时刻能够满足麦当娜、乔治•迈克尔或Lady Gaga的要求,而在另一时刻又能举办体育赛事、盛典、电视节目或音乐会。Beemster电气解决方案公司最后将ABB作为首选合作伙伴,共同为Ziggo Dome提供KNX系统和配电系统。

“我们与ABB一起仔细检查研究了基础设施的设计,然后将其与主配电盘、配电箱、电气柜和KNX设备相结合,构成了一个综合系统。与ABB紧密合作的优势从一开始便开始显现。”Björn Warmerdam说。

“我们的很多项目都是使用KNX系统来节约电能,提高能效、舒适性和可靠性。Ziggo Dome也采用了这种系统。虽然KNX系统具有无限可能,但在Ziggo Dome项目中,我们主要关注的是照明系统。场馆入口、走廊、舞台区域和舞台的灯光通过轻轻按下照明开关便可以全部控制。此外,所有其他区域的照明灯也可以通过KNX系统打开或关闭。”

Beemster电气解决方案公司不仅仅负责提供电气设备,还负责安装照明灯、应急照明灯、烟雾探测器、疏散设备、避雷针以及计算机和电话设备用基础设施。KNX系统与这些系统和设备也连接在一起。

“这意味建筑管理系统、火灾报警系统的电磁铁、应急出口、外部照明、升降门和灯柱的定时器等可以互联,也可以通过KNX开/关。这样有利于提高音乐厅所需要的安全可靠性。”

由黑盒子房地产公司开发建造的Ziggo Dome共有6层,包括地下室、第一层和四层楼高的带顶层楼座的两个环形。ABB的TriLine系列配电柜是该建筑主配电系统的核心。在第一层有4个主配电盘,在附加的4层楼分布有56个配电箱。

“我们很荣幸能够在该项目的成功中发挥重要作用。”ABB电气产品业务部的市场传讯负责人Lynette Jackson说,“该项技术很重要的一点便是可以扩展升级。它可以安装在像Ziggo Dome这样的场所,也可以安装在办公室或住宅中。无论在哪里,都可以提供同等的舒适性、安全性和能效性。”

1280px-Ziggo_Dome
Photo by Shirley Dejong / CC BY-SA 3.0

了解更多

Select region / language