简化

ABB Ability™ EDCS采用集成式即插即用架构,为操作的简易性定义了新的ABB Ability™ EDCS无需工程安装也不需要特别的调试技术。因此,即使对于多设备的电能监控和系统管理,也完全不用担心时间和调试成本。

根据用户需求和应用场合,用户可以选择 ABB Ability™ EDCS的连接方式:嵌入式方案或外挂式方案。若采用嵌入式安装方式,只需将 Ekip Com Hub 模块直接装入 Emax 2 断路器即可。对于外挂式方案,也仅需将 Ekip E-Hub 模块安装在 DIN 导轨上即可。

然后,通过 Ekip Connect 调试软件进行几步简单操作即可完成系统设置并启用ABB Ability™ EDCS:

ekipconnect_1_start_390x390
ekipconnect_2_scan_390x390
ekipconnect_3_plant_390x390
ekipconnect_4_publish_390x390

一旦建立了连接,轻轻点击即可扩展平台的访问权限,允许合作伙伴或工作人员等用户也进行访问。可以根据每个人在系统中的具体角色分配任务并授予权限。

ABB Ability™ EDCS具有直观生动的图形界面,可以帮助用户从现场采集的千万个参数中搜索并展示所需的所有相关信息。在 ABB Ability™ EDCS平台进行的每项操作都很简单,能够以很快的速度提供尽可能多的结果。

其它优势

Select region / language