选择导线管不容马虎,防火通常被视为选择导线管时的主要规范标准。事实上,所有导线管系统符合国际导线管标准 IEC 61386。此认证标准要求的属性之一便是针对固体和液体的侵入防护(即 IP)等级。
然而,在 IP 等级的较高一端,要求则并不总是那么明确。ISO 60529 指定了应如何测试产品,并定义了每个等级的具体测试。该标准还明确说明了各 IP 等级的含义。
通过将确定 IP 等级的方法与静态和动态测试进行比较,可以更好地理解规范中的变化。静态测试使受试项目浸入一定量的水中,而动态测试则使受试项目遭受水流喷射。
动态测试之间差异迥然; IPX4 等级相当于用园艺软管以通常为 10 升/分钟的流速进行 180° 范围内的淋水五分钟;而 IPX6 则更接近于用消防软管以 100 升/分钟的流速淋水三分钟。
对于典型的侵入防护等级,例如 IP54, 第一个数字表示针对灰尘和固体物体的防护,而第二个数字则代表针对液体的防护。 在本例中,IP54 的含义是,5 - 防范灰尘 - 有限侵入,但无有害沉积;4 - 在 180° 范围内防范溅水 - 无有害影响。
测试(测试的最高级别为 IPX6)在静态产品上进行,水溅射或喷淋在受试产品周围。防水测试的强度范围为从落下的水滴到从指定角度向产品喷射的强力水雾。
EN 60529 详细描述了防水测试条件,并定义了流速和测试持续时间。其中甚至对喷水软管喷嘴的直径和与试件间隔距离予以了规定。对于 IPX6,流速为每分钟 100 升,持续时间为至少三分钟。
IPX7 和 IPX8 采用静态测试,执行方法是将受试件浸入水中。IPX7 测试为短暂浸入。其预设深度为一米,而其预设时间为 30 分钟。在测试期间,不应有水侵入而造成有害影响。
连续浸入式 IPX8 测试根据制造商和用户之间商定的压力和时间设定。同样,在商定的时间期限内,不应有大量水侵入而造成有害影响。此测试必须比 IPX7 测试更加严格。
对于 IPX8,测试表示承压状态下长时间浸没在水中的防护能力。因此,测试结果应该是具体和明确量化的。例如,IPX8 15 bar 表示产品已在 150 米深的水下经历了指定时间的测试。
对于 IPX8 的测试,必须清楚声明压力等级,以清楚表明进行测试时所处的水深。这是基于电缆数据的标准做法,清楚表明了产品的可运行能力。例如 IPX8 15bar 30 分钟。
德国 DIN 40050 汽车用标准包含了 IP69k 测试,该测试以经受压力喷射清洗的车载装置为示例。此测试涉及以 10-15cm 的距离按照 0、30、60 和 90° 的角度喷洒温度为 60° 至 80°C 的高压水。
关于 IP 等级,我们可以清楚地看到,级别最高为 IPX6 的喷雾测试与 IPX7 和 X8 的浸泡测试大相径庭。事实上,具有 IPX7 或 IPX8 的产品可能会在 IPX6 测试中折戟,因为当水的重量有助于进一步压缩在静态负载下提供良好保护作用的垫片或密封件时,水柱在某些情况下可能会强行穿过它。

出于这个原因,Adaptaflex 对其高 IP 系统采用双重侵入防护等级。通过此方法,导线管用户便可以了解与导线管系统是否适用于直接喷洒式和/或沉浸式应用有关的所有事实。 例如,在 10 巴压力下,Adaptaflex 液体密封导线管系统可在 30 分钟内保持 IP66、IP67 和 IP68 防护等级。这足以通过沉浸和喷洒认证,使产品适合在这两种应用场合下使用。
因为 IP 防护等级始终应用于系统,所以指定者应当始终考虑整个系统,而非个别部件。除非应用了接头,否则导线管本身并不具备 IP 防护等级。同时,请切记,系统不可混装。切勿使用来自不同供应商的接头。
不论是哪一种应用,产品都必须契合其规定用途,指定者或执行安装的电气承包商有责任确保产品符合要求。他们可以通过与制造商核实给出的信息是否正确来做到这一点。
因此,IP 数值越高,并不一定意味着喷洒和沉浸测试所明确定义的性能就越好。对 IP 防护等级了然于胸,意味着您能够应用为满足安装和适合性要求而设计的较为经济的解决方案。
办公大楼
学校
医院 (EMC)
零售物业
休闲综合体/体育场馆
办公大楼
学校
医院 (EMC)
零售物业
休闲综合体/体育场馆