高级服务

用智能技术优化设备维护

ABB低压系统服务可以协助设备管理人员优化设备运行,例如为低压断路器提供了以下高级服务:

数据备份服务

ABB信息系统中存储的数据对产品的日常运行至关重要,因此必须采用一致的、经济的方法来管理数据备份。在首次进行系统调试时,ABB就将产品以及特定软件的配置数据存储在信息系统中,这样有利于设备在排除故障、关机和更换部件后快速恢复运行。

节能增效

ABB低压开关柜中新型高效的ABB节能产品,能适时统计能源消耗情况,分析能源使用效率, 帮助挖掘节能降耗的潜力。

PMCS建筑节能解决方案

PMCS建筑节能解决方案能够实现用能设备实时监控、数据报告、事故记录、分布能源和储能系统管理、能效分析、微网控制以及集成其他系统接口等功能。系统可实现对建筑用能设备运行管理、设备保护及故障监测并掌握建筑整体用能情况,通过专业能效分析和有效利用分布能源,提高建筑能源使用效率,降低能耗成本。

eSI-电力及自动化集成设计方案

该解决方案利用ABB丰富的电力系统及产品组合,为包括数据中心在内的能源密集型产品提供可靠和高效的电力监控。旨在帮助客户提高生产力,节省经营成本,进而产生明显的经济效益。

想了解更多产品和服务信息?



PMCS 资料下载

eSI 资料下载



  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们