无线配电网自动化解决方案

Arctic 通信解决方案,实现二级变电站的连接

随着二次变电站中自动化水平的不断提高,以及智能电网和微电网的出现,二级变电站也必须相互连接以实现分布式应用,还必须连接到承载SCADA、DMS应用的控制中心。由于这些二次配电站一般分布在城市地区或偏远的农村地区,唯一可行的通信媒体是使用公共移动网络。
为实现目标,使用Arctic产品系列在变电站“层”(如FDIR、LC1000、GA解决方案等)上启用另一个通信解决方案“层”。 

该解决方案包括ARx600(x=C/G/M)无线网关设备,在二级变电站有或没有本地IO处理,在远端(控制中心)有ARM600 M2M网关。 

范围

  • 利用集成防火墙实现蜂窝网络与变电站网络间的安全代理
  • 引入VPN,在变电站和远程终端(控制中心)之间进行身份验证和加密
  • 基于SCADA通信协议的变电站网络消息的TCP路由
  • 在变电站网络和SCADA之间,使用1或2张4G/3G SIM卡(北侧)在蜂窝网络上路由来自变电站的网络流量
  • VPN集中器和VPN隧道管理设备到所有变电站侧的ARG600无线网关
  • 通过Arctic Patrol软件应用,对ARG600设备进行远程资产(设备群)管理
  • 对所有下游ARx600设备执行远程配置和固件更新
  • 执行所有ARx600设备的配置备份

优点

  • 从二级变电站到控制中心的可靠无缝连接
  • 以模块化方法引入额外的无线自动化解决方案层,该层“独立于”变电站层
  • 与专用的私有网络相比,客户的投资成本更低,从而节省了成本(通信线路的维护、升级等)。
Digital_substation_959x748

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

Select region / language