529X333_what is AIDC

AIDC是什么?

AI Data Center,可以理解为面向 AI 训练、推理和大规模算力调度的数据中心。它仍然是数据中心,但核心负荷从传统通用服务器,转向 GPU/AI 加速服务器、AI 计算集群以及更高密度的机柜部署。

 

因此,AIDC 的电力系统不只要“供上电”,还要支撑更高功率密度、更稳定的关键负荷、更紧凑的设备空间,以及更频繁的分期扩容。

ABB_picto_48x48_11_loading_bar_0765-Small
负荷更集中

AI 计算集群通常以高密度机柜方式部署,局部区域的用电强度更高,对配电容量、低压侧分配和供电路径规划提出更高要求。

ABB_picto_48x48_11_power_generation_parameters_0766-Small
连续性更敏感

AI 训练、推理和在线业务需要持续稳定的电力支持。供电波动、切换风险或设备故障,都可能影响算力任务与业务连续性。

ABB_picto_48x48_08_puzzle_0369-Small
系统耦合更强

高密度算力让供电、散热、监控、空间布置和运维通道更紧密地绑在一起,电力模块不能孤立设计。

ABB_picto_48x48_05_boxes_right_0156-Small
扩展节奏更快

AIDC 常按业务需求分期建设,电力系统需要支持复制、拼接、增容和分区投运,避免后续扩容变成大规模现场改造。

Select region / language