FAQ




关于温室气体

温室气体(GreenHouse Gas)指大气中自然或人为产生的气体成分,能够吸收并释放地球表面、大气本身和云发出的 地面辐射光谱中的特定波长辐射。该特性导致温室效应。除 CO2、N2O 和 CH4 外,《京都议定书》还涉及六氟化硫(SF6)、氢氟碳化物(HFC)、全氟化碳(PFC)等温室气体。


关于GWP

GWP 是 Global Warming Potential 的缩写,可译为全球变暖潜能值,是衡量气体温室效应的指标, 表示大气中氯氟碳化物质对臭氧层破坏而引起的全球性气温变热的能力。

以 SF6 为例,其 GWP 为 22800,是 CO2 的 22800 倍。一条地铁线(20个站计)使用的 SF6约为 1440 kg,避免这些 SF6 的使用相当于每年可减少 CO2 排放 3.3 万吨(要吸收这些 CO2,需要 3.3 万棵树)。


ABB 为什么要寻求 SF6 的替代绝缘气体?

ABB 致力于开发生态高效产品,以减少资源的使用以及整个产品整个生命周期对环境的影响。 SF6 作为绝缘气体具有出色的电气特性。然而,如果 SF6 被释放到大气层的话,具有很高的全球气候变暖潜能值(GWP),这个话题正在政策讨论中。


如果 SF6 正在讨论中,为什么还要采用气体绝缘开关柜(GIS)?

GIS 技术为用户提供了突出的优势。与传统的空气绝缘开关柜(AIS)相比,主要优点是:GIS 更加紧凑,特别适用于较高的电压。由于与周围环境的独立性,它提供了更高的可靠性和人员安全性且免维护。典型的 GIS 应用是在空间有限的场合(例如,增长的城市中心,地铁线路)或停电非常危险或昂贵的场合(例如机场,医院,重工业)。


ABB 在中压领域的 SF6 替代方案是什么?

ABB 现在正在将 AirPlus 绝缘气体引入其中压 GIS 产品组合。 AirPlus 是 SF6 的生态高效替代品,因为它具有小于 1 的全球变暖潜能值(GWP)。AirPlus 保持了所有已知的 GIS 优点,并保持了紧凑的开关柜尺寸。对于较低的电压(通常高达 12 kV),一些 GIS 产品可提供 100% 的干燥空气。在不需要紧凑性或其他 GIS 优点的地方,也可以选择传统的空气绝缘开关设备(AIS)。


AirPlus 的特别之处

AirPlus 是一项开创性的创新。经过几十年的寻找 SF6 替代品的历程,ABB 提供使用新型生态高效绝缘气体的 GIS 的公司。 AirPlus 开关柜保持了 GIS 技术的已知优势,但避免了使用温室气体 SF6。


AirPlus如何帮助减少全球变暖?

SF6 是一个强温室效应气体,其全球变暖潜能值(GWP)为 22800。而 AirPlus 的 GWP 小于 1,减少了 99.99%。对正在寻找气候友好解决方案的注重环保的企业,具有重大的价值和利益。


SF6 规定是否也适用于 AirPlus?

SF6 在 “京都议定书” 以及在一些国家的国家规定中被列为温室气体。这些规定可能意味着 SF6 设备用的库存,管理和报告义务。此外,处理 SF6 气体的维修人员需要认证才能确保妥善处理。 AirPlus 的 GWP 小于 1,不受这些规定的影响,并有助于降低工作量和相关成本。


AirPlus 有助于提高安全性并降低成本吗?

使用 AirPlus,开关室内和室外不需要气体探测器。SF6 有潜在的危险,因为 SF6 可以取代氧气。 如果释放到通风不足的封闭空间(例如地下室),SF6 的积聚会导致窒息危险。 AirPlus 作为绝缘气体,避免了潜在的危险,因为 AirPlus 的主要成分是空气。


哪些类型的企业和用户更受益于 AirPlus?

AirPlus 对于多种用户和应用是一种可选方案。例如:对于关注可持续解决方案的用户,可再生能源领域的应用,希望避免 SF6 的地下应用,以及经常监测二氧化碳当量排放的交通用户等。


AirPlus 是否需要全新的开关柜设计?

AirPlus 的巨大优势在于,可以以现有的 SF6 的 GIS 为基础,主要需要在气室内进行修改。这意味着运营商可以信赖已使用的产品的经过验证的设计。在大多数情况下,AirPlus 设备甚至可以与现有的 SF6 设备连接。在 ZX2 AirPlus 的 Netze BW 的试点项目中已经证明了这一点,在该开关站中,8 面 AirPlus 开关柜与多面 SF6 开关柜相连。


在常规运行操作上 AirPlus 柜子有什么不同?

与使用 SF6 的中压 GIS 一样,充 AirPlus 的隔室也是 30 年甚至更久的时间内都是免维护的。在常规运行操作上,AirPlus 与 SF6 柜子没什么不同。


AirPlus 的处理是否安全?

是的,AirPlus 在日常处理时是安全的。在典型的开关室中偶然的暴露于 AirPlus 并无需担忧。


10 kV 的 GIS 产品上所采用的纯干燥空气与普通大气是一样的吗?

GIS 产品中用于绝缘的纯干燥空气属于常见的工业制备气体,其基本组份(氧和氮)与大气类似,但不含其他杂质,且含水量低。具有良好的绝缘性能。


ABB 的 GIS 环保产品采用干燥空气作为绝缘介质时与空气绝缘开关柜有何区别?

与空气绝缘开关柜(AIS)相比,GIS 的主要优点是:尺寸紧凑,内部元器件与周围环境隔绝,不受外界环境影响。提供了更高的可靠性和人员安全性且免维护。12 kV 环保 GIS 所用的干燥空气具有更好的绝缘能力。


在常规运行操作上 Dry Air 柜子有什么不同?

两者在基本操作习惯上没有明显的区别。


哪些类型的项目和用户更受益于Dry Air?

Dry Air 的环保解决方案可充分满足环保需求和绿色城市发展趋势,尤其适合环境较恶劣,空间较密闭且对可靠性要求较高的项目及客户。



Select region / language