通过优化提高生产率

采矿业的生产合作管理

想了解更多产品和服务信息?

所有的行业都面临同样的挑战:如何利用技术进步来提高生产率并减少浪费。因此,技术发展的关键在于优化。
在这方面做得好的公司通常也是具有竞争力的公司,因此这些功能最终能够获得市场份额。另一方面,面对这项挑战,每个行业都有其不同的特点,成功的关键在于尽可能地克服这些挑战。

深基开挖

采矿业的任务是提供初级矿物产品,产品价格取决于国际交易状况,并受全球需求量的影响波动:在过去50年间,金属矿产的平均价格增加至先前价格的600%。当经济不景气时,使用落后生产技术的矿山将首先关闭。

影响技术溢价的另外一个因素是,在过去10年间,开采的矿石品质已经下降了40%,优质的矿石往往分布在更深更偏远的位置。这意味着矿山设备的有效性和可靠性逐步成为其成功的关键因素。

为了解决这些问题,运营商必须与其供应商的研发部门进行充分沟通和协作,令人振奋的是,在许多方面我们都取得了重大的进展。这意味着,当对新的矿山进行规划,以及对旧的煤矿进行升级时,运营商能够选择新推出的突破性技术方式,对生产进行优化。

工业革命

在矿石粉碎过程中,ABB取得了一系列的进展,一体化的矿石粉碎和研磨过程使得矿石的颗粒尽可能小,并根据其重量密度进行分离归类。其它取得相关进展的领域包括提高通风效率和提升系统可靠性。例如,我们的智能通风理念是将气流传感器连接到我们的800xA分布式控制系统中。这样就可以对整个矿井的空气质量进行优化,从而将运行风扇的耗电量降低至原来的一半。

最终自动化过程也越发复杂。过去矿山的自动化比工厂还简单,但是新的矿山却彻底改变了现代生产设施的运作方式。

例如,在粉碎过程中,ABB开创了无齿轮的设计方案,其中磨机筒体作为电动机的转子,允许扭矩在无需任何齿轮的情况下发生各种改变。驱动器的额定功率因此不断提高,使得矿山规模日益扩大,同时功能也更加多样。这可以提高加工矿石的数量,抵消其质量下降所带来的负面影响。如果您的磨机位于安第斯山脉海拔4.5公里的地方,我们将首先为您提供无水情况下也可安装使用的高压磨辊,比如在秘鲁Toromocho矿山,ABB提供的无齿轮磨机。

工作原理

自动化是ABB工作的核心,在过去30年间,我们已经建成了颇具规模的高级过程控制系统。这些系统允许矿山在生产过程中将实时数据流馈送到优化控制器。例如,它可以对车辆、设备和人员的实时位置进行跟踪,以提高安全性和生产力。它还可以评估进入粉碎阶段的矿石特性,进而对每台磨机进行微调,使其以理想的速度旋转,从而增加矿石回收效率并降低能量消耗。

此外,矿山电气系统通常与其过程控制相互分离,并且两者各来自不同的供应商。优化过程需要将所有的设备都连接到单一的分布式控制系统,以实现电气、过程、通信和安全系统的广泛集成,从而使矿山能够以高效和高透明的方式进行运营规划、供电、维护和记录,通过单一的团队对同一控制系统进行操作。

 

Downloads and multimedia