Průzkum ABB: plně flexibilní a k internetu připojené „chytré továrny” jako klíčový prvek přechodu na kombinovanou výrobu vozidel

Průzkum ABB: plně flexibilní a k internetu připojené „chytré továrny” jako klíčový prvek přechodu na kombinovanou výrobu vozidel

  • Automobilový průmysl nadále směruje ke kombinované výrobě vozidel se spalovacími motory, hybridních a elektrických vozidel. Je proto třeba urychleně zavádět nové, pokročilé výrobní technologie.  
  • Vedoucí společnosti automobilového průmyslu považují AI, robotiku, automatizaci a flexibilní výrobu za klíčové faktory při překonávání náročných překážek.

Třetí průzkum Automotive Manufacturing Outlook Survey, který společnost ABB Robotika realizovala ve spolupráci s předním odborným časopisem Automotive Manufacturing Solutions, zdůraznil zásadní důležitost přechodu k „chytrým továrnám", který budou muset zrealizovat všichni globální výrobci a hlavní dodavatelé . 

center

„Výrobci automobilů si jsou dobře vědomi toho, že pokročilá robotika, AI a technologie digitálních dvojčat jsou faktory, které přinášejí pozitivní změny," uvedl Joerg Reger, výkonný ředitel Automotive Business Line divize ABB Robotika. „Tyto technologie představují stavební kameny chytrých továren, které pomohou výrobcům automobilů uvádět nové modely na trh rychleji a s vyšší nákladovou efektivitou, při současném výrazném snížení spotřeby energie a nákladů a splnění cílů v oblasti udržitelnosti." 

Nejnovější průzkum vyzdvihl výhody většího využívání pokročilých výrobních technologií, od autonomních mobilních robotů s AI dodávajících díly na linku, až po technologie digitálních dvojčat.  

Zdůraznil také důležitost robotiky a pokročilé automatizace, přičemž 64 procent respondentů souhlasilo s tím, že ve výrobě automobilů bude využití autonomních mobilních robotů (AMR) nadále vzrůstat. 57 procent respondentů pak souhlasilo s tím, že k provádění opakujících se montážních úkolů bude využíváno vedle lidských pracovních sil stále více kolaborativních robotů.  

Respondenti rovněž uvedli, že zaznamenali významný pokrok v odvětví založený na generativní AI a softwaru, přičemž 82 procent souhlasilo s tím, že využití této technologie má potenciál snížit náklady na výrobu vozidel, zlepšit kvalitu a zjednodušit zavádění nových modelů. Očekávají také výrazný nárůst využívání další klíčové technologie – digitálních dvojčat a simulace – přičemž 73 procent respondentů předpovídá, že jejich využívání výrazně poroste. 

Průzkum také zdůraznil, že respondenti považují zavádění flexibilní výroby za klíčový způsob, jak se vypořádat s komplexními problémy, kterým čelí mnozí významní výrobci. Mezi tyto problémy patří nepředvídatelná úroveň poptávky po určitých typech vozidel včetně elektromobilů, hybridních vozidel a vozidel se spalovacími motory, přičemž výrobci musí provádět montáž různých pohonných jednotek v jednom výrobním závodě při zajištění rychlejších životních cyklů výrobků. Celkem 84 procent respondentů uvedlo, že v příštích pěti letech se flexibilní výroba stane významným faktorem ve výrobě vozidel. 

„Flexibilní výroba je pro zvládání reálných komplexních problémů i finančních závazků, které mnozí výrobci automobilů v současnosti potřebují řešit, naprosto nezbytná. Společnost ABB Robotika je tím, kdo tento přístup svým zákazníkům jako první umožnila,“ dodal Joerg Reger. 

„Schopnost rychle přidat dodatečnou a odlišnou montážní kapacitu jako modul – v situacích, když náhle vzroste poptávka zákazníků po konkrétním modelu nebo je k dispozici nová pohonná jednotka – bez narušení výroby nebo nutnosti významných kapitálových výdajů zůstává životně důležitá." 

I když respondenti průzkumu podporovali zavádění nových technologií a budoucí „chytré továrny“ vnímali pozitivně, současně si jsou také vědomi některých obtížných úkolů, které jsou s dosažením tohoto cíle spojené. Za největší omezení považují vysoké počáteční náklady (54 procent), poté technické problémy a výzvy (35 procent), kybernetickou bezpečnost, ochranu dat a adaptaci pracovní síly (32 procent), dále pak nedostatek kvalifikované pracovní síly (28 procent). 

„Automobilové odvětví se dívá na uvedené změny pozitivně a má přehled o tom, které technologie nabízejí nejlepší řešení – přičemž ve výběru jsou významně zastoupeny autonomní mobilní roboty, koboty a AI,“ dodal k tématu Daniel Harrison, hlavní analytik časopisu Automotive Manufacturing Solutions. 

„Sice se stále více přibližujeme k chytrým továrnám na výrobu automobilů, nemůžeme ale při tom ignorovat lidský faktor. To dokládá i fakt, že respondenti v rámci průzkumu opětovně uváděli obavy ohledně adaptace pracovní síly i nedostatku pracovních sil s IT kvalifikací. Zde musí nastoupit technologičtí partneři automobilového odvětví, kteří musí nejen nabídnout školení a vzdělávání, ale také hledat způsoby, jak nové technologie, jakou je na příklad AI, zavádět, navíc způsobem, který nenaruší stávající provoz a je dostupný“. 

Společnost ABB Robotika nadále podporuje integraci AI a robotických řešení, hlavní důraz při tom klade na vývoj programování v přirozeném jazyce. V roce 2024 společnost ABB Robotika uspořádala soutěž AI Start-Up Challenge, jejímiž vítězi se staly společnosti T-Robotics a Mbodi. Řešení společnosti T-Robotics umožňuje přirozenou konverzaci při zachování přesnosti sdělení; platforma společnosti Mbodi zase umožňuje robotům učit se a přizpůsobovat se novým úkolům prostřednictvím mluveného jazyka. 

Další oblastí, kde byl zaznamenán významný pokrok, je schopnost autonomního plánování. Systémy automatických mobilních robotů (AMR) ABB vybavené technologií VSLAM (vizuální simultánní lokalizace a mapování) mají schopnost vnímat, interpretovat a reagovat na své okolí, jsou schopny rozhodovat se v reálném čase a umí nejen detekovat překážky, ale specificky rozpoznat a rozlišit člověka od ostatních objektů v okolí. Díky tomu se mohou autonomně pohybovat v prostředí automobilové výroby a během své činnosti plnit úkoly, jako je např. sledování zásob, sdílení těchto informací s ostatními roboty a bezpečně pracovat po boku lidí.  

Kompletní výsledky průzkumu si můžete stáhnout zde: abb-ams-automotive-manufacturing-outlook-survey 

ABB je globální technologický lídr v oblasti elektrotechniky a automatizace umožňující udržitelnější budoucnost. Spojením svých odborných znalostí v oblasti inženýrství a digitalizace ABB pomáhá průmyslovým odvětvím dosahovat vysokého výkonu. Současně jim umožňuje zvyšovat jejich efektivitu, produktivitu a udržitelnost, a být tak vždy o krok napřed. V ABB tomu říkáme „Engineered to Outrun". Společnost má více než 140letou historii a přibližně 110 000 zaměstnanců po celém světě. Akcie ABB jsou kótovány na švýcarské burze SIX Swiss Exchange (ABBN) a Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com    

ABB Robotika a Automatizace je předním světovým poskytovatelem robotiky a procesní automatizace. Jako jediná společnost disponujeme komplexním a integrovaným portfoliem, které zahrnuje roboty, autonomní mobilní roboty a řešení procesní automatizace, navržené a řízené naším vlastním softwarem. Pomáháme společnostem všech velikostí a oborů, od automobilového průmyslu, přes elektroniku až po logistiku, stát se silnějšími, flexibilnějšími a výkonnějšími. ABB Robotika a Automatizace podporuje zákazníky v přerodu na propojené a kolaborativní továrny budoucnosti. Divize zaměstnává přibližně 11 tisíc lidí ve více než 100 lokalitách v 53 zemích světa. go.abb/robotics 

Odkazy

Kontaktujte nás

Sdílení článku

Facebook LinkedIn X WhatsApp