Rotierende Phasenschieber von ABB stabilisieren britisches Stromnetz

Rotierende Phasenschieber von ABB stabilisieren britisches Stromnetz

  • Umstellung auf emissionsfreie Stromversorgung führt zur Reduktion der Momentanreserve und damit zur Beeinträchtigung der Netzstabilität
  • „Lister Drive Greener Grid Park“ spielt Schlüsselrolle bei umfassendem Vorhaben zum Ausgleich des mit der Abschaltung von fünf Kohlekraftwerken verbundenen Verlusts an Momentanreserve
  • Die Kombination von Phasenschieber und Schwungrad mit hohem Trägheitsmoment von ABB wird rund ein Prozent der im britischen Stromnetz benötigten Momentanreserve bereitstellen

ABB hat einen Großauftrag von Statkraft für die schlüsselfertige Lieferung einer Lösung fertiggestellt, die dazu beitragen wird, die für den stabilen Betrieb des britischen Stromnetzes erforderliche Systemträgheit zu gewährleisten. Notwendig ist dies, weil Großbritannien von fossilen Brennstoffen auf die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen wie Sonne und Wind umstellt. Im Rahmen dieses Projekts wurden im „Lister Drive Greener Grid Park“ in Liverpool zwei Phasenschiebersysteme mit hohem Trägheitsmoment installiert. Diese sind jetzt betriebsbereit und stellen rund ein Prozent des für 2025 prognostizierten Bedarfs an Momentanreserve in Großbritannien bereit.

Bisher wurde die zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität notwendige Momentanreserve durch die Trägheit der rotierenden Massen konventioneller Kraftwerksturbinen bereitgestellt. Da diese Kraftwerke jetzt stillgelegt werden, verringert sich die Systemträgheit im Netz. Innovative Lösungen wie „Greener Grid Parks“ sind Teil eines umfassenden Konzepts zur Ersetzung der Massenträgheit, die durch die Abschaltung von insgesamt fünf Kohlekraftwerken verloren geht.

Rotierende Phasenschieber sind große rotierende Maschinen, die den Betrieb von kohle- oder gasbetriebenen Generatoren imitieren, indem sie eine alternative Trägheitsquelle bieten. Phasenschiebersysteme von ABB sind bereits in zahlreichen Anlagen in aller Welt im Einsatz, um die Stromnetze zu stärken. Das Lister Drive-Projekt ist jedoch weltweit die erste Anlage mit zusätzlich erhöhter Massenträgheit durch Kombination des rotierenden Phasenschiebers mit einem 40 Tonnen schweren Schwungrad. Dadurch wird das sofort verfügbare Trägheitsmoment um den Faktor 3,5 gesteigert, so dass Netzfrequenz und -spannung unter Einhaltung der strikten Grenzwerte zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität konstant gehalten werden können.

Rotierende Phasenschieber unterstützen den zuverlässigen Betrieb des Stromnetzes durch Blindleistungskompensation und zusätzliche Kurzschlussleistung.
Rotierende Phasenschieber unterstützen den zuverlässigen Betrieb des Stromnetzes durch Blindleistungskompensation und zusätzliche Kurzschlussleistung.
center

Heikki Vepsäläinen, Leiter der ABB-Division Large Motors and Generators, sagte: „Die Dekarbonisierung der Stromerzeugung ist ein zentrales Element unserer Reise zu Netto-Null. Die Herausforderung besteht darin, dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, ohne die Stabilität und Zuverlässigkeit der Stromnetze zu beeinträchtigen. Hier wird rotierenden Phasenschiebern eine entscheidende Rolle zukommen. Deswegen freuen wir uns, dass wir gemeinsam mit Statkraft an diesem bahnbrechenden Projekt arbeiten konnten, das bereits jetzt beweist, wie die Herausforderung Momentanreserve mit Hilfe innovativer Technologie gemeistert werden kann.”

Die Phasenschiebersysteme mit hohem Trägheitsmoment von ABB wurden in Schweden hergestellt und von ABB-Technikern in Großbritannien installiert. Um den Betrieb dieses zentralen Systems rund um die Uhr zu gewährleisten, hat Statkraft mit ABB einen 10-Jahres-Servicevertrag für die geplante Instandhaltung und die Soforthilfe abgeschlossen. Derzeit wird ein Komplettpaket an ABB Ability-Lösungen für die digitale Zustandsüberwachung installiert, mit denen die Leistung optimiert und der Wartungsbedarf vorhergesagt werden kann. Die Auswertung von Echtzeitdaten mit Hilfe cloudbasierter Analysen ermöglicht es dem Team, Korrekturmaßnahmen zu planen, noch bevor Störungen auftreten, was die Zuverlässigkeit des Systems erhöht.

Statkraft ist international führend in Wasserkraft und Europas größter Erzeuger erneuerbarer Energie. Der Konzern erzeugt Strom aus Wasser, Wind, Sonne und Gas, liefert Fernwärme und ist weltweit ein bedeutender Akteur im Energiehandel. Statkraft beschäftigt 5.300 Mitarbeiter in 21 Ländern.

ABB ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Die Lösungen des Unternehmens verbinden technische Expertise mit Software, um die Art und Weise, wie etwas hergestellt, bewegt, angetrieben und betrieben wird, zu verbessern. Auf der Grundlage von mehr als 130 Jahren Exzellenz sind die rund 105.000 Mitarbeitenden von ABB bestrebt, Innovationen voranzutreiben, um die Transformation der Industrie zu beschleunigen.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp