Seit der Coronapandemie hat die Pharmaindustrie viel Aufmerksamkeit erhalten. Prioritäten des Sektors waren zum Beispiel, schnell Wege zu finden, das Virus effektiv zu bekämpfen und gleichzeitig verbundene Kosten zu kontrollieren. Die Pharmaindustrie verließ sich bei der Entwicklung von Impfstoffen auf klinische Forschung und Tests, die so schnell wie möglich voranschreiten mussten, um der Krise entgegenzuwirken. Dabei waren zum Beispiel effektive Datenerfassung und Datenanalyse von entscheidender Bedeutung.
Trotz der Pandemie blieb die Pharmaindustrie unter den 47% der Geschäftsmodelle, die weiterhin wachsen konnten und weniger Verluste als andere Sektoren verzeichneten. Dennoch verlangen die neuen Herausforderungen nach einer Weiterentwicklung von etablierten Produktionsprozessen, um Kosten zu senken und Produktionsraten zu erhöhen.
Vorteile der Robotik in der Pharmaindustrie:
Es gibt viele Routineabläufe im Pharmageschäft, für die die Nutzung mobiler Roboter vorteilhaft sein kann. Zu den positiven Entwicklungen, die aus der Implementierung von Robotik entstehen können, gehören zum Beispiel:
Reduzierte Markteinführungszeit:
Mobile Roboter sind dazu in der Lage, sich wiederholende Aufgaben genau und schnell auszuführen. Dank dieser Geschwindigkeit kann die Erfassung der in den Prozessen erzeugten Daten beschleunigt werden, was eine schnellere Durchführung klinischer Studien ermöglicht. Roboter in der Pharmaindustrie ermöglichen somit die Anwendung schnellerer Techniken bei der Entwicklung neuer Medikamente in kürzerer Zeit und mit verbesserter Qualität.
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften:
Automatisierung kann die Einhaltung von immer komplexeren gesetzlichen Vorschriften unterstützen, indem sie menschliche Fehler verringert. Bei AMR ABB Robotics ist es unser vorrangiges Ziel, die Fähigkeiten Ihrer menschlichen Mitarbeiter zu unterstützen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu bieten, und dabei gleichzeitig vollständige Sicherheit bei allen Mensch-Roboter-Interaktionen zu gewährleisten.
Maximaler ROI:
Pharmaunternehmen sparen durch die Automatisierung von Routineaufgaben Geld und Zeit, was zu einer besseren Investitionsrentabilität führt. Unsere AMRs ermöglichen es Ihnen, Ihre Waren mit größerer Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu transportieren und zu verfolgen, um einen risikofreien Betrieb zu erreichen, was Ihrem Unternehmen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt verschafft.
Produktivität der nächsten Stufe:
Der Einsatz von Robotern zur Automatisierung von Prozessen hat sich in Branchen wie dem Onlinehandel und der Automobilindustrie bereits als äußerst erfolgreiche Methode zur Steigerung der Produktionsraten und Senkung der Produktionskosten erwiesen. Studien zeigen, dass die Einführung solcher fortschrittlichen Methoden von großem Nutzen sein kann, und dies könnte auch für die Pharmaindustrie gelten.
Anpassbare Automatisierung:
Mobile Roboteranwendungen haben die Automatisierungslandschaft der Industrie verändert, insbesondere in kollaborativen Umgebungen. Unsere Automatisierungslösungen richten sich nach den Bedürfnissen jedes Unternehmens und sind vollständig an die spezifischen Anforderungen jedes Kunden und/oder jeder Anwendung anpassbar.
Flexibel und skalierbar:
Im Vergleich zu starren automatischen Systemen bietet die mobile Robotik eine flexible und skalierbare Automatisierungslösung. Viele Unternehmen beginnen mit der Automatisierung einfacher Logistikprozesse und erweitern ihre Roboterflotte, wenn sie positive Ergebnisse sehen oder mehr AMRs benötigen, um ihre Nachfrage zu decken. Darüber hinaus können Unternehmen durch die Integration mobiler Robotersysteme nicht nur ihre Produktivität steigern, sondern auch die Qualität und Kontrolle von Prozessen erhöhen sowie Zeit und Kosten sparen.
Vielseitige Anwendungen:
Ganz gleich, ob Sie die Empfangslogistik, die Linienbeschickung, den End-of-Line-Betrieb oder den Transport von Versandgütern automatisieren müssen: die mobile Robotik kann Ihnen sehr effektive Lösungen bieten. Gabelstapler-AMRs sind in der Lage, den Transport von palettierten Lasten zum Boden, auf Förderbänder oder in Lagerhallen zu übernehmen, während AMRs für kleine Lasten wie unsere Boxmover line Waren in verschiedenen Höhen oder direkt vom Boden aus transportieren können. Alle unsere AMRs können große Entfernungen überwinden und ersparen den Bedienern somit langwierige Fahrten, die vermieden werden könnten.
Verbesserung von Rückverfolgbarkeit und Präzision:
Dank modernster Technologie sind Prozesse, die auf mobiler Robotik basieren, umfassend vernetzt und können eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Produkte gewährleisten, um die Exzellenz Ihrer Prozesse sowie die Einhaltung strengster Qualitätsstandards zu garantieren. Automatisierung öffnet die Tür zur Industrie 4.0, denn die Roboter von AMR ABB Robotics sind nicht nur das Transportsystem des Unternehmens, sondern auch ein Werkzeug für Wartung und Leistungsanalyse.
Automatisierung in der Pharmandustrie in der Praxis:
Die Automatisierung mit mobiler Robotik kann die Produktionsrate eines jeden Unternehmens unabhängig von dessen Art und Größe erheblich steigern. Sie hat bereits viele Marktteilnehmer dabei unterstützt, ihre Unternehmen weiterzuentwickeln, um ihre Produktionsrate zu erhöhen und gleichzeitig Kosten zu senken.
So hat AMR ABB Robotics beispielsweise mit GSK bei der Verwaltung der Ein- und Ausgangsströme in ihrem automatischen Lager zusammengearbeitet. Die Lösung von AMR ABB Robotics basierte auf der Integration von Gabelstapler-AMRs mit Lasersteuerung für den Transport von Rohstoffen zu den Produktionslinien sowie für die Lieferung von Fertigprodukten an das Lager. Darüber hinaus hat AMR ABB Robotics bei diesem Projekt eine Softwarelösung integriert, die eine visuelle Kontrolle der Betriebsabläufe des Unternehmens ermöglicht und die Rückverfolgbarkeit der Systemleistung sicherstellt. Wenn Sie alle Einzelheiten erfahren möchten, können Sie unsere vollständige Fallstudie für die Pharma- und Pflegemittelindustrie hier herunterladen.
Wenn Sie bereit sind, Ihr Pharmaprojekt auf die nächste Stufe zu heben und sich der Industrie 4.0 anzuschließen, kann die Integration von AMRs in Ihre Prozesse Ihrem Unternehmen einen großen Schub geben. AMR ABB Robotics ist ein erfahrener und zuverlässiger Partner für die Implementierung der richtigen Technologie, um die Exzellenz all Ihrer Prozesse zu gewährleisten.