ABB Formel E präsentiert in Berlin am World Earth Day die Zukunft der Elektromobilität

ABB Formel E präsentiert in Berlin am World Earth Day die Zukunft der Elektromobilität

  • ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft kehrt für das siebte und achte Rennen der neunten Saison nach Berlin-Tempelhof zurück
  • ABB-Technologie von B&R senkt die Kosten und verbessert die Leistung von Batterien und fördert damit den Umstieg auf Elektroautos
  • ABB E-mobility liefert Ladeinfrastruktur für die Special Olympics World Games im Juni in Berlin

An diesem Wochenende kehrt die ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft auf das Gelände des ehemaligen Flughafens Berlin-Tempelhof zurück, in Europas grösstem Elektroautomarkt.

Die 2,355 Kilometer lange Strecke mit 10 Kurven ist ein besonderer Austragungsort, da der grobe Beton auf dem ehemaligen Flughafengelände die Fahrer vor andere Herausforderungen stellt als der gewohnte Asphalt der Strassenstrecken. Der erhöhte Reifenverschleiss und das notwendige sorgfältige Energiemanagement werden für aktionsgeladene Rennen sorgen.

Daniela Lužanin, Verantwortliche für die Partnerschaft mit der Formel E bei ABB, sagte: «Wir freuen uns darauf, mit der ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft in einen der grössten Märkte von ABB zurückzukehren. Grossartig ist zudem, dass das Rennen auf den diesjährigen World Earth Day fällt, dessen Organisatoren ebenso wie die Formel E und ABB an der Reduktion von Emissionen und der Gestaltung einer nachhaltigeren Zukunft arbeiten, unter anderem durch Förderung des Umstiegs auf Elektrofahrzeuge.»

ABB spielt eine Schlüsselrolle im deutschen Automobilsektor, den das Unternehmen mit Robotertechnik und Automatisierungslösungen beliefert und beim Aufbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge unterstützt. Die Kaufentscheidung von Verbrauchern, die sich für ein Elektroauto interessieren, wird massgeblich von zwei Faktoren beeinflusst: Preis und Reichweite. Die Batterieproduktion spielt dabei eine zentrale Rolle, da die Batterie etwa ein Drittel der Kosten eines Elektroautos ausmacht und sich ihre Qualität direkt auf die Reichweite einer Ladung auswirkt.

ABB hilft Automobilherstellern über den gesamten Prozess der Fertigung von Batteriezellen und -paketen, kritische Qualitätsanforderungen zu erfüllen und die Produktionskosten zu senken, um Elektroautos erschwinglicher zu machen. So werden zum Beispiel in den Röntgeninspektionsanlagen des deutschen Unternehmens Exacom mit Hilfe des Transportsystems ACOPOStrak der ABB-Division Machine Automation (B&R) 175 Zellen pro Minute gescannt. Dabei werden die Batteriezellen einzeln auf Shuttles transportiert, was das Handling im Vergleich zu konventionellen Förderbändern, trotz höherer Geschwindigkeit, sanfter macht. Da die ACOPOStrak Shuttles eine ausserordentlich hohe Beschleunigung und Verzögerung erreichen, wird die Positionierung beschleunigt, und der Durchsatz erhöht sich entsprechend.

Die Röntgeninspektionsgeräte des deutschen Unternehmens Exacom scannen 175 Zellen pro Minute, indem sie diese einzeln mit dem ACOPOStrak Transportsystem der Division Maschinenautomation von ABB (B&R) mit hoher Geschwindigkeit bewegen.
Die Röntgeninspektionsgeräte des deutschen Unternehmens Exacom scannen 175 Zellen pro Minute, indem sie diese einzeln mit dem ACOPOStrak Transportsystem der Division Maschinenautomation von ABB (B&R) mit hoher Geschwindigkeit bewegen.
center

Bei der Implementierung der notwendigen Ladeinfrastruktur für diese Elektrofahrzeuge hat ABB in Deutschland von Anfang an eine Vorreiterrolle übernommen, mit insgesamt 3519 in ganz Deutschland installierten DC-Ladestationen, 129 davon in Berlin. Das Unternehmen zählt darüber hinaus zu den 20 Partnern, die im Projekt Hochleistungs-Laden («HoLa») arbeiten, das von der deutschen Regierung gefördert wird. «HoLa» ist das weltweit erste Megawattladen-Projekt für schwere Nutzfahrzeuge, das den Weg für den emissionsfreien Strassengüterverkehr ebnen soll.

Im Anschluss an das Formel E-Doppelrennen steht in Berlin im Juni bereits das nächste sportliche Highlight auf dem Programm: Vom 17. bis zum 25. Juni finden dort die Special Olympics World Games statt. Deutschland ist damit erstmalig Austragungsort der weltweit grössten inklusiven Sportveranstaltung, bei der mehrere Tausend Athletinnen und Athleten mit geistiger Behinderung in 26 Sportarten miteinander antreten. ABB ist seit über 20 Jahren Partner von Special Olympics Deutschland. ABB-Mitarbeitende werden die sportlichen Wettkämpfe auch in diesem Jahr als freiwillige Helfer unterstützen, und ABB E-mobility wird die Ladeinfrastruktur für die mehr als 60 Elektroshuttles zur Verfügung stellen und betreuen, die bei den Spielen zum Einsatz kommen.

ABB treibt zudem den Fortschritt bei der Elektrifizierung des Schienenverkehrs voran und arbeitet mit dem Schweizer Schienenfahrzeughersteller Stadler zusammen, um den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) energieeffiziente und nachhaltige Verkehrslösungen zu ermöglichen. In diesem Rahmen werden in der deutschen Hauptstadt mehr als 600 U-Bahnen mit Traktionsumrichtern der neuesten Generation von ABB ausgerüstet. Der 30 Jahre alte Fuhrpark wird durch moderne Fahrzeuge mit massgeschneiderter ABB-Technologie ersetzt, um einen zuverlässigeren und effizienteren Betrieb zu gewährleisten und den steigenden Fahrgastzahlen gerecht zu werden.

Die neueste Generation von ABB-Traktionsumrichtern wird in mehr als 600 U-Bahn-Wagen in der deutschen Hauptstadt installiert.
Die neueste Generation von ABB-Traktionsumrichtern wird in mehr als 600 U-Bahn-Wagen in der deutschen Hauptstadt installiert.
center

2022 übernahm ABB das Unternehmen PowerTech Converter (PTC), einen führenden Anbieter von Bordnetzumrichtern für Trams und Metros mit Sitz in Berlin. Diese Umrichter laden die Fahrzeugbatterien auf und liefern den notwendigen Strom für die Versorgung der Systeme zur Verbesserung des Fahrgastkomforts, wie Heizung und Klimaanlage, Beleuchtung, Sicherheitstechnik und Türen. Sie ergänzen das Produktportfolio von ABB und erlauben dem Unternehmen die Entwicklung weiterer innovativer und noch energieeffizienterer Lösungen.

Nach dem Doppelrennen in Berlin reist die Rennserie am 6. Mai weiter zum legendären Strassenkurs in Monaco. Auf dem Rennkalender Saison 9 stehen 16 Rennen in elf Weltstädten.

ABB ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Die Lösungen des Unternehmens verbinden technische Expertise mit Software, um die Art und Weise, wie etwas hergestellt, bewegt, angetrieben und betrieben wird, zu verbessern. Auf der Grundlage von mehr als 130 Jahren Exzellenz sind die rund 105'000 Mitarbeitenden von ABB bestrebt, Innovationen voranzutreiben, um die Transformation der Industrie zu beschleunigen. www.abb.com

Über die Formel E und die ABB FIA Formel E-Weltmeisterschaft

Die ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft ist die erste rein elektrische FIA-Weltmeisterschaft der Welt und die einzige Sportart, die von Anfang an als kohlenstofffrei zertifiziert wurde. Sie bringt dramatische Rennen ins Herz einiger der berühmtesten Städte der Welt und bietet den weltweit führenden Automobilherstellern eine Elite-Motorsportplattform, um Innovationen bei Elektrofahrzeugen voranzutreiben.

Das Formel-E-Netzwerk aus Teams, Herstellern, Partnern, Sendern und Austragungsstädten vereint die Leidenschaft für den Sport und der Glaube an sein Potenzial, den nachhaltigen menschlichen Fortschritt zu beschleunigen und eine bessere Zukunft für Menschen und Planeten zu schaffen. www.FIAFormulaE.com

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp