- Handhabt ein breites Spektrum von Artikeln in dynamischen und unstrukturierten Umgebungen
- ABB-Vision-System ermöglicht hochpräzise Kommissionierung mit mehr als 99,5 % Effizienz
- Einfach zu integrierende, vorkonfigurierte Lösung kann bis zu 1.400 unsortierte Artikel pro Stunde kommissionieren
ABB Robotics hat ihr branchenführendes Logistik-Automatisierungsportfolio mit Einführung des Robotic Item Picker erweitert. Die neue KI- und Vision-basierte Lösung ist in der Lage, Artikel in unstrukturierten Umgebungen in Lagern und Fulfillment-Zentren genau zu erkennen und zu kommissionieren.
„Das explosionsartige Wachstum des E-Commerce, sich verändernde Kundenbedürfnisse und der weltweite Arbeitskräftemangel erfordern flexible Automatisierungslösungen, die die Auftragsabwicklung und den Versand beschleunigen und effizienter gestalten“, betont Daniel Navarro, Leiter der globalen Business Line Consumer Segments and Service Robotics bei ABB Robotics. „Dank seiner Fähigkeit zu lernen und sich an ständig wechselnde Lagerumgebungen anzupassen, identifiziert unser KI-gestützter Robotic Item Picker die Artikel und entscheidet, wie sie zu kommissionieren sind – und das mit einer Geschwindigkeit, die eine Effizienz von mehr als 99,5 Prozent aufweist. Dies hilft Unternehmen dabei, ihre Herausforderungen zu meistern und resilienter zu werden.“
Mittels Machine Vision und künstlicher Intelligenz ermittelt der Item Picker die optimalen Greifpunkte für jeden Artikel, bevor der Vakuumgreifer den Artikel aufnimmt und in die vorgesehenen Behälter legt. Das System benötigt keine menschliche Überwachung oder Informationen über die physischen Eigenschaften der zu entnehmenden Artikel. Mit einer Pickrate von bis zu 1.400 Artikeln pro Stunde können Unternehmen mehr Aufträge abwickeln, ohne den Personalbestand oder den Zeitaufwand erhöhen zu müssen.
Ausgestattet mit einem Roboter, Vakuumgreifern und einer speziellen Bildverarbeitungssoftware übernimmt der Robotic Item Picker vollautomatisch komplexe Pick- und Place-Aufgaben für eine Vielzahl von Artikeln wie Quader, Zylinder, Beutel, Schachteln, Polybeutel und Blisterverpackungen, deren Handhabung ansonsten die Geschicklichkeit und Flexibilität von Menschen erfordern.
Der Robotic Item Picker ist für vielfältige Traglastanforderungen und Anwendungen geeignet und mit einem der drei folgenden ABB-Industrieroboter erhältlich: IRB 1200, IRB 1300 und IRB 2600. Mit einer Traglast von bis zu drei Kilogramm und einer Reichweite von bis zu 1,65 Metern bietet der Item Picker die notwendige Flexibilität, um den unterschiedlichen Anforderungen in der Auftragsabwicklung und Sortierung gerecht zu werden. Die neue Lösung ist vorkonfiguriert und getestet. Sie lässt sich einfach in vorhandene automatische Ein- und Auslagerungssysteme wie Shuttle-, kubische und 3D-Aufbewahrungslösungen integrieren, was den Engineering-Aufwand verringert und die Time-to-Market verkürzt.
Der Item Picker wird über eine einfach zu bedienende Anwendungssoftware gesteuert, die alle Teile des Systems nahtlos integriert und mit anderen Peripheriegeräten interagiert, so dass Kunden und Partner problemlos weitere Komponenten und andere Funktionen hinzufügen können. ABB bietet außerdem vielfältige Services für das gesamte Produktpaket an, darunter Servicevereinbarungen, Online-Schulungen, vorbeugende Wartung und technischen Online-Support.
Der Robotic Item Picker von ABB ist auf der LogiMAT 2023 in Stuttgart, der weltweit größten Messe für die Intralogistik, vom 25. bis 27. April in Halle 6, Stand G07 zu sehen.