Seit vielen Jahren bietet ABB an verschiedenen Standorten in Deutschland ein buntes Programm zum jährlichen Girls'Day an. Auch in diesem Jahr haben sich 7 Standorte aktiv beteileigt und konnten den mehr als 50 Schülerinnen spannende Einblicke in die Welt der Technik geben. So waren in diesem Jahr die Ausbildungszentren Berlin und Heidelberg neben unseren Standorten Frankfurt, Friedberg, Ratingen, Minden und Lüdenscheid beteiligt.
Diese Erfahrungen sollen den jungen Mädchen Mut machen, ihren Weg in MINT-Berufe zu finden. Die unterschiedlichen Aktionen von Werksführungen über Bewerbungstrainings bis zu kleinen technischen Aufgaben wie beispielweise Löten und Verdrahten hat bei vielen große Begeisterung ausgelöst und das Interesse gestärkt.
Ein paar Eindrücke von den unterschiedlichen Aktionstagen bietet die Bildergalerie:

An unserem Standort in Frankfurt haben sich fünf Schülerinnen und ein Schüler mit ABB und insbesondere der Analysentechnik während der Werksführung befasst... ©ABB 
... danach ging es gemeinsam an zwei spannende Projekte: Löten und der Zusammenbau einer Solar-Wassermühle. Von 8:30 bis 14 Uhr haben die Jugendlichen mit unseren Kolleginnen und Kollegen viel gelacht und mindestens genauso viel erlebt und gelernt. ©ABB 
Danke für den Besuch und den lustigen und abwechslungsreichen Tag! ©ABB 
Parallel begrüßte das Team im Ausbildungszentrum Heidelberg 28 Schülerinnen und Schüler von den Jahrgangstufen 5 - 9 in der Ausbildungswerkstatt. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde, der Sicherheitsunterweisung sowie einer kurzen Präsentation zu ABB allgemein, konnten die Jugendlichen sich an drei unterschiedlichen Stationen ausprobieren. ©ABB 
Gemeinsam mit Auszubildenden und Ausbildern konnten sich die Mädchen und Jungen bei einer Verdrahtungs-Übung für eine Relais-Schaltung ausprobieren... 
... und dabei auch einiges über die Elektro-Berufe lernen - inklusive den Bereich der Mechatronik! ©ABB 
Hochkonzentriert waren die Jugendlichen dann vor allem beim Löten ... ©ABB 
... denn: Punktgenaues Arbeiten ist gefragt! Aber auch diese Aufgabe haben alle erfolgreich gemeistert! ©ABB 
Im Metallbereich durften die Mädchen und Jungen sich am Feilen und Bohren ausprobieren. Am Ende haben sie ihr eigenes Mühle-Spiel gebaut, was natürlich alle mit nach Hause nehmen durften. ©ABB 
Und natürlich auch die Löt-Hasen durften sich alle als Andenken einpacken. Nichtsdestotrotz wurde natürlich auch ein Selfie mit den Ergebnissen gemacht - wirklich eine tolle Leistung! ©ABB 
Nach einer kurzen Kennenlernrunde und einer Präsentation über ABB und die Aus-bildungsmöglichkeiten am Standort Minden starteten die 15 jungen Teilnehmenden einen Rundgang über das Firmengelände. Vom Prüffeld mit Informationen rund um die IT in einem Kraftwerk, über moderne Antriebstechnik von Zügen bis zur Fertigung inklusive Logistik gab es viel zu entdecken. ©ABB 
Nach der Führung durften die jungen Teilnehmenden dann selbst aktiv werden und kleine Roboter zusammenbauen, die sie im Anschluss auch mit nach Hause nehmen durften sowie an zwei größeren Projekten gemeinsam tüfteln. ©ABB 
In Summe hatte das Team in Minden mit den jungen Menschen einen abwechslungsreichen Tag verbracht, was die strahlenden Gesicher auch bestätigen. ©ABB 
Nach einem persönlichen Kennenlernen und der Vorstellung des Standortes Ratingen ging es für die Gruppe zu einer Besichtigung der Produktion. Besonders spannend wurde es, als sie im Prüffeld bei einer Störlichtbogenprüfung einer Mittelspannungsschaltanlagen dabei sein durften und dabei einen Einblick in die Welt der Physik erhalten konnten. ©ABB 
Danach wurde die Gruppe in der Ausbildungswerkstatt in Ratingen aktiv, um die unterschiedlichen Ausbildungsberufe kennenzulernen. Sie durften sich im Metallbereich an Biege-Übungen und dem Entgraten mit der Feile versuchen. Elektrotechnisch waren sie mit Lötarbeiten, Drahtbiegearbeiten und dem Verschalten von Elektroinstallationen aktiv. ©ABB 
In Summe wurden drei Schülerinnen und ein Schüler von dem Ausbilderteam und Auszubildenden aus Ratingen über den Tag begleitet. ©ABB 
Nach einem Kennenlernen und der Sicherheitsunterweisung konnten die 10 Teilnehmerinnen am Standort Friedberg die Roboterwerkstatt sowie das Technologiecenter besuchen und spannende Eindrücke gewinnen. ©ABB 
Dabei erhielten sie Einblicke in die neuste ausgestellte Robotertechnik, konnten mit einem kollaborativen Roboter (GOFA) zusammenarbeiten und in eine virtuelle Roboterzelle mit der HTC-Vive/VR-Brille eintauchen. ©ABB 
Als weiteres Highlight durften die Mädchen Schraubenroboter zusammenbauen und Luftballons mit Hilfe eines IRB6600 zerplatzen lassen - wie cool ist das denn? ©ABB 
Auch der Votrag über den Werdegang einer Führungskraft am Standort Friedberg zeigte Möglichkeiten über einen beruflichen Werdegang auf - ein Highlight jagte das Nächste und die gemeinsame Mittagspause mit Eis bleibt sicherlich in Erinnerung. ©ABB 
In unserem Ausbildungszentrum Berlin startete die Gruppe auch mit Löten - natürlich in Kooperation mit dem Projekt "girlsatec – Junge Frauen erobern technische Berufe" (https://www.girlsatec.de/), an dem wir seitens ABB beteiligt sind. ©ABB 
Gemeinsam mit unserem Partnerunternehmen Stadler Deutschland, das Kompetenzzentrum für die Entwicklung von Straßen- und Stadtbahnen sowie von Metro-Fahrzeugen, konnte die Gruppe viel über Technik lernen - vor allem über deren tägliche Transportmittel zu Schule, Sport und Co. ©ABB 
Die Mädchen waren rundum begeistert! Gemeinsam mit girlsatec und Stadler hatte die Gruppe einen unvergesslichen Tag in unserem Ausbildungszentrum in Berlin. ©ABB
Idee zum Girls'Day und Boys'Day
An diesem Tag haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, viele Berufe praktisch kennenzulernen. Besonders auch solche Berufe, die sie vielleicht als eher untypisch für ihr Geschlecht angesehen haben.
- Schülerinnen haben die Chance, Berufe aus den Bereichen Mathematik, Informationstechnologie, Naturwissenschaften und Technik (MINT) sowie im Handwerk zu erkunden.
- Schüler entdecken Berufe aus den Bereichen Gesundheit, Pflege, Soziales, Erziehung und Bildung.
Ins Leben gerufen hat die Aktion der Verein Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V.. Dieser setzt sich bundesweit für die berufliche Chancengleichheit von Frauen und Männern ein.
Wir freuen uns auf die bevorstehenden Veranstaltungen und spannende Gespräche: Veranstaltungen: Karrieremessen, Workshops etc. | ABB Karriere (careers.abb)
ABB ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Die Lösungen des Unternehmens verbinden technische Expertise mit Software, um die Art und Weise, wie etwas hergestellt, bewegt, angetrieben und betrieben wird, zu verbessern. Auf der Grundlage von mehr als 130 Jahren Exzellenz sind die rund 105 000 Mitarbeitenden von ABB bestrebt, Innovationen voranzutreiben, um die Transformation der Industrie zu beschleunigen. www.abb.de