Die jüngste Folge des Technologie-Podcasts ABB Decoded befasst sich mit der globalen Wasserkrise und der Frage, wie bereits heute verfügbare Technologien zur Bewältigung des Problems beitragen können. Am Weltwassertag 2023 haben die Vereinten Nationen (UN) unter dem Namen «Accelerating Change to solve the water and sanitation crisis» eine Aktionsagenda für Wasser ins Leben gerufen. Nach Angaben der UN haben 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser, und mehr als 4,2 Milliarden Menschen stehen keine sicheren sanitären Anlagen zur Verfügung. Gleichzeitig fliessen 80 Prozent der Abwässer unaufbereitet ins Ökosystem zurück.
In dem Podcast befassen sich Marie Helene Westholm Knebel und Amina Hamidi, zwei Expertinnen für Nachhaltigkeit und Technologie, mit der Frage, warum die Bewältigung der weltweiten Wasserkrise dringender ist denn je und wie die Wasseraufbereitung zur Bekämpfung des Wassermangels beitragen kann.
«Wir müssen die Behandlung von Abwasser weltweit beschleunigen, um seine Wiederverwendung und Wiedereinführung in den Wasserkreislauf zu erreichen. Dies ist eine bisher kaum genutzte Ressource und ein Bereich mit grossem Verbesserungspotenzial», erläutert Marie Helene Westholm Knebel.
In einer kürzlich erschienenen Studie hat ABB mit ökonomischer Modellierung ermittelt, dass jährlich 469 Kläranlagen entwickelt und ausgebaut werden müssen, um das Entwicklungsziel der Vereinten Nationen zur Verfügbarkeit von Wasser zu erreichen. Dabei geht es um eine Wassermenge, die dem Fassungsvermögen von 3,4 Millionen olympischen Schwimmbecken entspricht.
«ABB bietet Technologien zur Verhinderung von Wasserverlusten und zur effizienten Gestaltung der Aufbereitungsprozesse, sodass Wasser zur Bewässerung, für industrielle Zwecke und sogar als Trinkwasser wiederverwendet werden kann», sagt Amina Hamidi. Darüber hinaus können moderne Wassersensorik und künstliche Intelligenz zur Optimierung von Aufbereitungsanlagen beitragen, indem sie die Qualität des Abwassers in Echtzeit überwachen und den Aufbereitungsprozess entsprechend anpassen, um die Effizienz zu steigern.
Auch wenn der Ausbau der Aufbereitungskapazitäten Priorität hat, ist die frühzeitige Integration von Technologien zur Verbesserung der Anlageneffizienz ebenfalls von zentraler Bedeutung. Die Automatisierungs-, Elektrifizierungs- und digitalen Lösungen von ABB unterstützen die Überwachung, Analyse und Steuerung von Abwasseranlagen. In Kombination mit geeigneten Mess- und Steuerungslösungen zur Erfassung und Übertragung grosser Mengen von Betriebs- und Diagnosedaten tragen die Systeme von ABB zur Optimierung der Ressourceneffizienz und Senkung des Energieverbrauchs bei.
ABB Decoded ist die Podcastreihe von ABB, die alle Aspekte des globalen Technologiegeschäfts des Unternehmens abdeckt. Weitere Informationen und ältere Folgen sind unter diesem Link zu finden.