Die neue unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) DPA 250 S4 mit einem marktführenden Modulwirkungsgrad von 97,6 Prozent bietet mehr als 30 Prozent geringere Leistungsverluste, höchste Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit sowie niedrige Betriebskosten.
DPA 250 S4 verfügt über die dezentrale parallele Architektur von ABB (DPA™), deckt den Leistungsbereich von 50 bis 1.500 kW ab und ist speziell für kritische, hochdichte Computerumgebungen wie kleine bis mittelgroße Rechenzentren, Geschäftsgebäude, Gesundheitseinrichtungen, Bahnsignalanwendungen und Flughäfen konzipiert.
Ein 250-kW-Schrank der DPA 250 S4 kann bis zu sechs 50-kW-Module für eine redundante Leistung von 250 kW N+1 aufnehmen. Bis zu sechs 250-kW-Rahmen und bis zu 30 Module können parallel geschaltet werden, um 1.500 kW ununterbrochene, reine Leistung zu liefern. Eine sichere Ringbus-Kommunikation verhindert, dass es zu einem Single Point of Failure im System kommt.
Der Dual Conversion Mode des DPA 250 S4 bietet nicht nur eine vollständig skalierbare und leicht zu wartende USV mit beispielloser Betriebszeit und Energieeffizienz, sondern stellt auch sicher, dass die Stromversorgung der kritischen Last von Netzrauschen und -schwankungen gereinigt wird. Seine transformatorlosen IGBT (Insulated Gate Bipolare Transistor) -Konverter, die über eine dreistufige Topologie mit verschachtelten Steuerungen verfügen, machen das Gerät leichter, energieeffizienter und reduzieren den Kühlbedarf. DPA 250 S4 liefert einen Modulwirkungsgrad von 97,6 Prozent und eine Systemeffizienz von 97,4 Prozent und setzt damit den Standard für die Zukunft der USV-Entwicklung. Die Leistungsverluste liegen mehr als 30 Prozent unter denen ähnlicher Produkte auf dem Markt, was sich direkt auf die Total Cost of Ownership auswirkt.
Eine herkömmliche USV ist bei niedriger Last sehr ineffizient. Unter diesen Bedingungen schaltet der Xtra VFI-Modus von ABB die USV deshalb in den Lean-Power-Betrieb und optimiert damit die Anzahl der Module, die zur Einspeisung der Last verwendet werden. Im Falle eines Lastschritts werden weitere Module sofort in den Online-Modus geschaltet. Der Xtra VFI-Modus taktet auch die aktiven Module, um die Alterung zu kompensieren.
Mit intelligenten und sicheren Stromanschlüssen können die DPA 250 S4-Module online getauscht werden, während die übrigen USV-Module im System die Last unterstützen, was die Wartung beschleunigt und vereinfacht.
Jedes USV-Modul DPA 250 S4 verfügt über alle wesentlichen Funktionseinheiten, die für den unabhängigen Betrieb erforderlich sind. Ein entscheidender Vorteil des DPA-Systems ist, dass es die Systemzuverlässigkeit und -verfügbarkeit im Vergleich zu anderen modularen USV-Lösungen erhöht. Der Grund dafür liegt in der inhärenten Redundanz zwischen den USV-Modulen auf allen Funktionsebenen. DPA ist ideal für Unternehmen, die Ausfallzeiten auf jeden Fall vermeiden wollen und niedrige Betriebskosten anstreben. Bei steigendem Strombedarf erlaubt es das DPA-System, Module einfach hinzuzufügen. Es ist daher nicht erforderlich, die Basiskonfiguration überdimensioniert auszulegen, was den anfänglichen Investitionsaufwand reduziert.
Frontseitige, obere und untere Kabeleinführung ermöglichen unterschiedliche Installationsschemata. Die Optionen für die Notstromversorgung sind flexibel und Lithium-Ionen-Akkus können problemlos eingesetzt werden.
ABB ist richtungsweisend in der modularen USV-Technologie und die Einführung der DPA 250 S4 setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Zuverlässigkeit und Energieeffizienz.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Stromnetze, Elektrifizierungsprodukte, industrielle Automation und Robotik und Antriebe mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeiter. ABB in Deutschland erzielte im Jahr 2017 einen Umsatz von 3,26 Milliarden Euro und beschäftigt 10.550 Mitarbeiter. www.abb.de