ABB Formel E startet in London in finales Rennwochenende der 9. Saison

ABB Formel E startet in London in finales Rennwochenende der 9. Saison

  • ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft kehrt für die letzten beiden Rennen nach London zurück
  • ABB-Lösungen unterstützen Ausbau Lade-Infrastruktur in Grossbritannien
  • Intelligente ABB-Gebäudetechnik verbessert Energieeffizienz in London

Beim Finale der 9. Saison der ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft im Messezentrum ExCel in London werden an diesem Wochenende die Champions gekürt.

Die 22 Fahrer treten erneut auf der einzigartigen Londoner Rennstrecke gegeneinander an, die innerhalb und ausserhalb des Messezentrums ExCel in den Royal Docklands verläuft. Der 2,09 Kilometer lange Kurs mit 20 Kurven konfrontiert die Fahrer mit Herausforderungen wie unterschiedlichen Streckenbelägen, Lichtverhältnissen und Höhen.

Karin Lepasoon, Chief Communications and Sustainability Officer von ABB, sagte: «Elektrifizierungslösungen für einen umweltfreundlichen Verkehr werden erheblich zur Verbesserung der Luftqualität in Städten beitragen. Die Präsentation der neuesten E-Technologie hier in London ist daher extrem wichtig, um die weitere Verbreitung von Elektroautos zu fördern und den Fortschritt hin zu einer nachhaltigeren Zukunft voranzutreiben.»

Die Zahl der öffentlichen Ladestationen in Grossbritannien wächst rasant und ist im letzten Jahr um 33 Prozent gestiegen. ABB setzt sich gemeinsam mit ihren Kunden dafür ein, diesen notwendigen Ausbau voranzubringen. Zurzeit hat das Unternehmen in Grossbritannien rund 2000 Ladesäulen in Betrieb und arbeitet daran, den Zugang fortlaufend zu verbessern.

Der Ausbau der Elektromobilität und nachhaltige Verkehrslösungen sind jedoch nur ein Weg, um Städte nachhaltiger zu machen. Mehr als 30 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs entfallen auf Gebäude, sodass Effizienzverbesserungen in diesem Bereich unerlässlich sind. Mit intelligenter Gebäudetechnik können Leuchten gedimmt, Sonnenschutzprodukte gesteuert und Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK) angepasst werden. Das senkt den Energieverbrauch und hilft Unternehmen, nachhaltiger zu handeln und ihre Kosten zu kontrollieren.

In Londons zweitgrösstem Gebäude – 22 Bishopsgate – verbindet eine smarte Gebäudeplattform einschliesslich ABB i-Bus-KNX-Technologie Leuchten, Lüfter, Sonnenschutzsteuerungen und andere elektronische Einheiten. Dank der Anpassung in Echtzeit kann der Energiebedarf um bis zu zehn Prozent gesenkt werden. Das Gebäude nutzt ausschliesslich erneuerbare Energie, und Schaltanlagen sowie Stromverteilungssysteme von ABB sorgen für Stabilität und Komfort. Diese Technologie trägt dazu bei, dass das Gebäude dem Netto-Null-Standard der London Energy Transformation Initiative entspricht und folgende Zertifizierungen erhalten hat: WiredScore Platinum, ActiveScore Platinum, BREEAM Excellent und WELL.

Auch das Restaurant Bacchanalia von Caprice Holdings in Mayfair in London setzt auf smarte Gebäudetechnik auf Basis von ABB i-bus KNX, um sich an die Tageszeit und Intensität der Sonneneinstrahlung anzupassen und eine einladende und entspannte Atmosphäre zu schaffen. So wird den Gästen das bestmögliche Lichterlebnis geboten und zugleich der Energieverbrauch optimiert.

Auch im Rahmen von FIA Girls on Track wird in London Technologie aus dem Hause ABB präsentiert. Das Programm bietet Mädchen im Alter von 12 bis 18 Jahren Gelegenheit, durch unterschiedliche Aktivitäten und Workshops verschiedene Aspekte des Motorsports kennenzulernen. ABB führt einen Roboter-Workshop durch, um Mädchen mit Hilfe von GoFa, dem innovativsten kollaborativen ABB-Roboter, Grundkenntnisse der Programmierung zu vermitteln. Zusätzlich veranstaltet ABB als offizieller Ladepartner einen Workshop, in dem die Programmteilnehmenden über die in der Rennserie und auf der Strasse eingesetzte Ladetechnologie von ABB informiert werden.

In London, dem Austragungsort des Abschlussrennens der 9. Saison, wird auch der erste ABB Driver of Progress Award verliehen. Diese Auszeichnung erhält der Fahrer, der in der Saison die meisten Positionen gutgemacht hat – eine Leistung, die eine sorgfältige Balance von Geschwindigkeit, Überholgeschick und Energiemanagement erfordert. Im Oktober wird die Formel E Weltmeisterschaft mit Testfahrten für die 10. Saison zurückkehren.

ABB ist ein führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Die Lösungen des Unternehmens verbinden technische Expertise mit Software, um die Art und Weise, wie etwas hergestellt, bewegt, angetrieben und betrieben wird, zu verbessern. Auf der Grundlage von mehr als 130 Jahren Exzellenz sind die rund 105 000 Mitarbeitenden von ABB bestrebt, Innovationen voranzutreiben, um die Transformation der Industrie zu beschleunigen. www.abb.com

Über die Formel E und die ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft
Die ABB FIA Formel E Weltmeisterschaft ist die erste rein elektrische FIA-Weltmeisterschaft der Welt und die einzige Sportart, die von Anfang an als kohlenstofffrei zertifiziert wurde. Sie bringt dramatische Rennen ins Herz einiger der berühmtesten Städte der Welt und bietet den weltweit führenden Automobilherstellern eine Elite-Motorsportplattform, um Innovationen bei Elektrofahrzeugen voranzutreiben.

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp