- ABB zeigt Lösungen für die flexible Maschinenbeschickung, die den Anforderungen der metallverarbeitenden Industrie an eine Produktion mit vielen Varianten und kleinen Volumina bis hin zur Losgröße 1 gerecht werden
- Neuer Cobot GoFa™ 12 sowie Fertigungszelle OmniVance™ FlexLoader M für die effiziente und sichere Maschinenbedienung auf der Messe zu sehen

ABB zeigt auf der EMO in Hannover eine neue Lösung für die kollaborative Maschinenbeschickung. Teil des neuen Lösungsangebots ist der kürzlich vorgestellte, kollaborative Roboter GoFa 12. 
Ebenso auf dem ABB-Messestand (Halle 9, Stand B46) zu sehen ist die Maschinenbeschickungszelle OmniVance FlexLoader M Tray. Die Lösung ist speziell für die schnelle und automatisierte Entnahme von zufällig angeordneten Werkstücken konzipiert. 
Die neuen Cobot-Modelle GoFa 10 und GoFa 12 von ABB verfügen über eine erhöhte Traglast sowie die größte Reichweite im Cobot-Markt – ideal für Anwendungen wie Polieren, Palettieren und die Maschinenbeschickung.
ABB Robotics zeigt auf der Messe EMO (18. bis 23. September 2023, Hannover) in Halle 9 am Stand B46 seine neuesten Lösungen für die Maschinenbeschickung. Unter anderem werden dabei das vor kurzem erweiterte GoFa™-Portfolio, die bewährte Maschinenbeschickungszelle OmniVance™ FlexLoader M sowie weitere Lösungen für die flexible Produktion und Maschinenbeladung am Stand zu sehen sein.
„Auf der EMO 2023 präsentieren wir unsere neuesten Technologien und Lösungen, die insbesondere für KMU und Erstanwender einen wertvollen Beitrag zur Automatisierung leisten“, sagt Jörg Rommelfanger, Leiter der Robotics-Division von ABB in Deutschland. „Mit unseren praktischen Funktionspaketen und kompletten Maschinenbeschickungszellen erhalten produzierende Unternehmen Lösungen aus einer Hand, die auch noch schnell und einfach in Betrieb genommen und bedient werden können. Wir freuen uns darauf, allen Besuchern die vielfältigen Möglichkeiten der flexiblen und innovativen Robotik zu zeigen.“
Die kürzlich vorgestellten ABB-Cobots GoFa 10 und GoFa 12 verfügen über eine erhöhte Traglast sowie die größte Reichweite im Cobot-Markt. Die neuesten Mitglieder der GoFa-Familie eignen sich ideal für Polierapplikationen, die Maschinenbeschickung oder Palettieranwendungen. Mittels innovativer Lead-Through-Programmierung und der ABB-Software Wizard Easy Programming kann jeder auf einfache Weise die Cobots programmieren, ohne eine einzige Programmzeile zu schreiben.
Auf der EMO wird GoFa 12 als Teil einer neuen ABB-Lösung für die kollaborative Maschinenbeschickung in Aktion vorgestellt. Dank ihrer benutzerfreundlichen Bedienung vereinfachen GoFa-Cobots die Automatisierung insbesondere für KMU und Erstanwender. Die Implementierung der kollaborativen Maschinenbeschickungslösung ist besonders einfach, da alle Komponenten aus einer Hand erhältlich sind. GoFa 12 sorgt dabei für überragende Leistung, gesteigerte Produktivität und erhöhte Sicherheit. Aufgrund des schlanken Designs ist der Cobot prädestiniert für kleinere und kompakte Räume in Fabrikhallen, ohne dass eine Umhausung oder Sicherheitsscanner erforderlich sind.
Ein weiteres Highlight des Messestandes ist die Maschinenbeschickungszelle OmniVance FlexLoader M Tray – in die auch der autonome mobiler Roboter (AMR) FlexleyTM Mover AMR P204 von ABB integriert ist. Die Lösung ist speziell für die schnelle und automatisierte Entnahme von zufällig angeordneten Werkstücken konzipiert. Ermöglicht wird dies über das integrierte Bildverarbeitungssystem, das die Position des Werkstücks identifiziert und entsprechende Befehle an den Roboter und weitere Komponenten übermittelt. Die Zelle ist für die metallverarbeitende Industrie geeignet, die den Kundenwünschen nach mehr Auswahl und schnellerer Lieferung nachkommen möchten. Durch die OmniVance FlexLoader-Maschinenbeschickungszelle können mehr Produktionsstunden pro Tag geleistet und die Produktivität von Werkzeugmaschinen kosteneffizient verbessert werden. Dank der Einfachheit der Programmiersoftware ist die vollständige Schulung des Personals in weniger als einem halben Tag möglich.
Auf digitalen Screens am Stand erfahren Besucher darüber hinaus mehr über die verschiedenen Vorteile der OmniVance FlexLoader-Zellen und weitere Automatisierungslösungen aus dem ABB-Portfolio.
Weitere Informationen zum diesjährigen Messeauftritt von ABB – inklusive kostenloses Ticket – sind erhältlich unter https://new.abb.com/products/robotics/events/emo.