ABB liefert Gleichrichtersystem für Wasserstoff-Pilotanlage in Texas

Wassergekühlter UNIREC H2 Stromgleichrichter von ABB optimiert Wasserstoffproduktion durch intelligente Steuerung und geringe Instandhaltungskosten

Auf der Suche nach alternativen Energiequellen wird Wasserstoff als sauberer und erneuerbarer Treibstoff der Zukunft zunehmend unverzichtbar. ABB unterstützt die Wasserstoffindustrie weltweit mit einem umfassenden Portfolio an Lösungen für die Automatisierung und die Digitalisierung. Das Unternehmen wurde von PERIC Hydrogen Technologies Co (PERIC), einem chinesischen Hersteller von Technologien zur Wasserstofferzeugung, beim Bau einer Pilotanlage für grünen Wasserstoff in der texanischen Wüste als Partner ausgewählt.

In der Anlage soll Wasserstoff aus regenerativen Quellen erzeugt und dann zusammen mit industriellem Kohlendioxid (CO2) zu kohlenstoffarmen Kraftstoffen weiterverarbeitet werden.

Vor einem Jahr hatten ABB und PERIC bereits eine Absichtserklärung unterzeichnet, um noch effizientere Elektrolyseure herzustellen, die benötigt werden, um Wasser mittels Strom in Sauer- und Wasserstoff zu zerlegen.

center

Lösungen zur Unterstützung der Wasserstoffproduktion

ABB arbeitet im Rahmen des Projekts mit PERIC seit August 2022 an einem UNIREC H2 Stromgleichrichter, der speziell auf die Anforderungen der Anlage in Texas zugeschnitten ist. Der UNIREC H2 basiert auf einem bewährten Thyristor-Gleichrichter und der neuesten Steuerungstechnik von ABB mit modernen Regelungs- und Schutzfunktionen. Er wurde speziell für Projekte mit hohen Anforderungen an Leistung und Kapazität entwickelt.

Der wassergekühlte Gleichrichter hat das Potenzial, Elektrolyseurströme von bis 36 kA zu erreichen, und generiert dreimal so viel Strom wie die luftgekühlte Version.

"Wir haben bereits mit ABB zusammengearbeitet und kennen ihre modernen Steuerungs-, Stromverteilungs- und Erregungssysteme. Deshalb haben wir uns entschieden, unsere Zusammenarbeit zu einer echten Partnerschaft auszubauen”, sagte Mr Lian XiaoFei von PERIC. „Für dieses Projekt hat ABB den Gleichrichter auf die Anforderungen des Kunden zugeschnitten und das System auf die Temperaturbedingen eingestellt, die in der Wüste zu erwarten sind, in der sich die Anlage befindet.”

Neue Maßstäbe setzen

In der Wüste herrschen extreme Witterungsbedingungen. Wegen der ungewöhnlich rauen Umgebung der Anlage, wurde der maßgeschneiderte UNIREC H2 deshalb anhand digitaler Simulationen auf Basis historischer Klimadaten unter solchen extremen Bedingungen getestet, um eine kontinuierliche Stromversorgung und eine optimierte Produktion sicherzustellen.

Als zusätzliches Plus für den Endnutzer ist der Gleichrichter zudem kompakter und besteht aus weniger Komponenten, wodurch sich neben dem Platzbedarf auch die Wartungskosten reduzieren. Wie beim PERIC-Projekt kann der UNIREC H2 zur optimalen Raumnutzung und schnellen Installation auch zusammen mit allen vorgetesteten und vormontierten Komponenten in einem Container geliefert werden.

"Unsere Lösung liefert weit mehr nutzbaren Strom als herkömmliche Systeme diese Art. Jetzt, wo der Grundstein gelegt ist, wird es bei ABB bald Standard werden”, sagte Bernhard Loher, Leiter Products & Technology for Excitation and Rectifiers bei ABB Energy Industries. „Mit diesem Projekt festigen wir unsere Position in der Wasserstoffbranche, und wir freuen uns darauf, auch weiterhin zur Gestaltung einer saubereren und energieeffizienteren Welt beizutragen.”

ABB hat die Factory Acceptance Tests (FATs) abgeschlossen, um sicherzustellen, dass der Gleichrichter reibungslos funktioniert und die Performance der Anlage insgesamt verbessert. Der UNIREC H2 ist inzwischen vor Ort, und die Wasserstofferzeugungsanlage soll im Dezember 2023 den kommerziellen Betrieb aufnehmen.

  • Außenansicht des containerisierten ABB UNIREC H2: Vorgeprüft und vormontiert wird die Inbetriebnahme beschleunigt.
  • ABB UNIREC H2 in Containerbauweise - Innenansicht

Links

Kontaktieren Sie uns

Downloads

Diesen Artikel teilen

Facebook LinkedIn X WhatsApp